ZHCUBI3A November 2023 – April 2024 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
对闪存 API 进行初始化。
Fapi_StatusType Fapi_initializeAPI(
Fapi_FmcRegistersType *poFlashControlRegister,
uint32 u32HclkFrequency)
)
| poFlashControlRegister [in] | 指向闪存包装程序寄存器基地址的指针。使用 FlashTech_CPU0_BASE_ADDRESS。 |
| u32HclkFrequency [in] | 以 MHz 为单位的系统时钟频率 |
在执行任何其他闪存 API 操作之前,需要使用该函数来对闪存 API 进行初始化。如果更改系统频率或 RWAIT,也必须调用该函数。
请参阅 C2000Ware 中提供的闪存编程示例,对于 TMS320F280013x,该示例位于“C2000Ware_.....\driverlib\f280013x\examples\flash\flashapi_ex1_programming.c”。
请参阅 C2000Ware 中提供的闪存编程示例,对于 TMS320F280015x,该示例位于“C2000Ware_.....\driverlib\f280015x\examples\flash\flashapi_ex1_programming.c”。