ZHCUBD9A October   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TIOL112
      2. 2.3.2 MSPM0L1306
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 TCD_PHYL_INTF_TRENHIGH 和 TCD_PHYL_INTF_TRENLOW
      2. 3.3.2 TCD_PHYL_INTF_UARTTRANSDELAY
      3. 3.3.3 TCD_PHYL_INTF_RESPONSETIME
      4. 3.3.4 TCD_PHYL_INTF_ISIRD
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试设置

若要测试 TIDA-010263,请按照前面所述准备好两个电路板并将它们堆叠在一起。现在可以使用 Code Composer Studio (CCS) 或 UniFlash 将提供的十六进制文件加载到 MSPM0L1306 器件上。

UniFlash 网页可用于扫描已连接的器件,并会列出 LP-MSPMO1306。点击该器件下方的 Start 按钮。


TIDA-010263 UniFlash 启动

图 3-4 UniFlash 启动

随即显示类似图 3-5 的屏幕,点击 Browser 按钮,并选择十六进制文件。


TIDA-010263 UniFlash 选择映像

图 3-5 UniFlash 选择映像

通过点击 Load Image 按钮,十六进制文件将加载到 MSPM0 器件上。为了支持固件更新,可能需要调试器。如果需要调试器,系统将显示另一个提示。


TIDA-010263 UniFlash 闪存映像

图 3-6 UniFlash 闪存映像

对 MSPM0L1306 进行编程后,可以断开 USB 连接,并可以将 TIDA-010263 连接到 IO-Link 主站,例如 TIDA-010234。

若要测试参考设计,请按照图 3-7 所示连接 TIDA-010234。可以启动与 COM3 和 400µs 的 IO-Link 通信并测量时序。


TIDA-010263 测试设置

图 3-7 测试设置

MSPM0L1306 上运行的软件现在可以支持通过 COM3 与 IO-Link 进行通信以及最长 400µs 的周期时间。该器件可发送 16 位输入过程数据、来自光传感器的 8 位亮度信息以及 8 位温度信息。该器件不接受任何输出过程数据。

MSPM0L1306 LaunchPad 中的 RGB LED 可通过索引为 65 的 8 位索引服务数据单元 (ISDU) 的最后 3 位来进行控制。

要将 TIDA-010234 连接到 TIDA-010263,请启动提供的 IOL Master GUI 并扫描连接的主站(请参阅图 3-8)。


TIDA-010263 TIDA-010234 搜索主站

图 3-8 TIDA-010234 搜索主站

图 3-9 所示,连接的主站的串行端口显示在 Port: 下拉菜单中。点击“Connect”按钮即可连接到该端口。


TIDA-010263 TIDA-010234 连接主站

图 3-9 TIDA-010234 连接主站

图 3-10 显示了选择 Std Port Config 选项卡的位置。请选择此选项卡并配置 TIDA-010263 连接到的端口。为此,请保留默认设置,然后点击 Set Port Config 选项卡。


TIDA-010263 TIDA-010234 配置端口

图 3-10 TIDA-010234 配置端口

IO-Link 主站现在可以通过 COM3 建立具有 400µs 周期时间的连接。通过点击 Get Port Status 按钮可以验证这一点(请参阅图 3-11)。建立的传输速率和周期时间会显示在 GUI 的下方选项卡中。


TIDA-010263 TIDA-010234 端口状态

图 3-11 TIDA-010234 端口状态

现在可以读取和写入数据。要读取过程数据,请切换到 Process Data 选项卡,然后选择 Read 按钮。


TIDA-010263 TIDA-010234 过程数据

图 3-12 TIDA-010234 过程数据

同样,可以在 On Request Data 选项卡中读取和写入按需提供的数据。如图 3-13 所示,选择 On Request Data 选项卡,输入要读取或写入的索引(在本例中,对于 RGB LED,该索引为 65),然后点击 Read 按钮以读取数据。要进行写入,请在框中输入要写入的值,然后点击 Write 按钮。示例值 02 会以绿色点亮 LaunchPad 的 D5。


TIDA-010263 TIDA-010234 按需数据

图 3-13 TIDA-010234 按需数据