ZHCUBD6B September 2022 – November 2025
SoC 的四个 UART 端口与 FT4232H 相连以实现 UART 转 USB 功能,并端接在 Micro B 连接器 (J26) 上。当使用提供的 USB 电缆将 EVM 连接到主机时,主机能够建立一个可与任何终端仿真应用程序一同使用的虚拟 Com 端口。FT4232H 由总线供电。可从 https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT4232H.htm 获取 FT4232H 的虚拟 Com 端口驱动程序。
FT_Prog 具有三种工作模式:空闲模式、编程模式和编辑模式。FT_Prog 编程参数可以保存在被称为 EEPROM 模板的文件中。定义之后,这些 EEPROM 模板可由 FT_Prog 加载并用于对 EEPROM 进行编程。
图 3-14 AM64x/AM243xUART 接口