ZHCUB46A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
在电表中,负载的能耗通常以千瓦时 (kWh) 脉冲的几分之一来测量。此信息可用于准确校准任何电表以实现精确测量。通常,测量元件(MSPM0+ 微控制器)负责生成与能耗成正比的脉冲。为了有效满足这两项任务的需求,脉冲的生成必须准确且抖动相对较小。尽管时间抖动并不表示准确度不佳,但时间抖动呈现出了仪表整体准确度的负面指示。由于精度的这种负面指示作用,必须将抖动平均化。
此应用使用平均功率来生成这些电能脉冲。平均功率在每个 DRDY 端口 ISR 中断时进行累积,从而为当前一秒时间范围中的每个中断平均分配前一秒时间范围中累积的电能。此积累过程相当于将功率转化为电能。当累积的电能超过阈值时,便会产生一个脉冲。高于此阈值的电能值将保留下来,然后在下一个中断周期中会有一个新的电能值加到此阈值之上。由于平均功率趋于稳定值,这种产生电能脉冲的方式非常稳定,没有抖动。
此阈值决定了电表制造商规定的电能刻度,并且是一个常数。该刻度通常以每千瓦时的脉冲数为单位或直接以千瓦时为单位进行定义。每个电能刻度都必须产生一个脉冲。例如,在此应用中,有功和无功电能每千瓦时产生的脉冲数设置为 6400。在这种情况下的电能刻度为 1kWh/6400。电能脉冲在接头上以及通过电路板上的发光二极管 (LED) 生成并可供使用。GPIO 引脚用于产生脉冲。
在参考设计中,标记为“有功”的 LED 对应于三相总和的有功能耗。“无功”对应于累积三相无功电能总和。
图 3-8 显示了脉冲生成流程图。
平均功率以 0.001W 为单位,1kWh 阈值定义为: