此示例包含以下命令集:
- 设置短轴图像方向。
- 将输入通道交换设置为 ABC->CBA。
- 设置 LED 电流。
按照以下步骤添加命令并保存到文本文件
- 为 EVM 上电并确认 Connected(已连接)单选按钮变为绿色。
- 点击 GUI 顶部的 Video Mode(视频模式)按钮。
- 选择 Source Select(源选择)下的 Parallel RGB(并行 RGB)。
- 从 Operating Mode(运行模式)编组框中选择 Video Mode(视频模式),然后从 IT6535 Receiver(IT6535 接收器)编组框中选择 HDMI 单选按钮,最后点击 Set(设置)按钮。(如果使用此输入连接器,请选择 DisplayPort 单选按钮)。
- 验证 EVM 是否正确显示输入源。如果未显示视频源,请确保 PC 或主机提供正确的分辨率和帧速率。请参阅节 7.5.1,了解视频支持方面的信息。
- 点击 GUI 顶部的 Batch Files(批处理文件)按钮。
- 选中 Enable Command Logging(启用命令记录)框以启用记录功能。
- 点击 Clear All(全部清除)按钮以清除列表框中的内容。
- 点击 GUI 顶部的 System Settings(系统设置)按钮。
- 点击 Image Orientation(图像方向)编组框内的 Get(获取)按钮。
- 选中 North/South(北/南)复选框,并点击编组框内的 Set(设置)按钮。所显示图像的图像方向沿其短轴翻转。
- 点击 GUI 顶部的 Video Mode(视频模式)按钮。
- 从 Input Port Data Swap(输入端口数据交换)编组框内的下拉列表框中选择“ABC->CBA”。
- 点击框内的 Set(设置)按钮。图像的颜色根据设置进行调整。
- 点击 GUI 顶部的 System Settings(系统设置)按钮。
- 点击 LED Controls(LED 控件)编组框内的 Get(获取)按钮。
- 在 LED Current(LED 电流)编组框内为每个 LED 输入 100,然后点击 Set(设置)按钮。设置 LED 电流后,LED 亮度可能会发生变化。
- 点击 GUI 顶部的 Batch Files(批处理文件)按钮。
- 列表框内会列出在上述步骤中应用的所有命令。
- 点击 Save Batch File(保存批处理文件)按钮以保存为文本文件。
图 7-18 显示了列表框的内容。请注意,列表框中提到的命令不止三个,因为在 GUI 中对某些命令点击 Set(设置)按钮时,会将多个命令组合在一起。例如,当点击 Set(设置)按钮设置图像方向时,长轴和短轴命令都包括在内。
在“Batch File”(批处理文件)面板中,还可以删除每个命令,或者在命令之间插入延迟。