点击 GUI 顶部的 Peripherals(外设)按钮以显示 外设面板,如图 7-19 所示。
- 可通过 I2C 编组框使用 DLPC900 I2C 接口之一来控制外部 I2C 器件。例如,如果 LED 驱动器需要 I2C 通信来启用 LED,则可以使用此接口向 LED 驱动器发送命令。使用 I2C 接口时,首先使用 I2C Settings 中的命令来配置 I2C 端口,然后使用 I2C Read/Write(读/写)中的命令来执行数据传输。
- 用户可通过“Clock A Configuration”(时钟 A 配置)编组框来启用和控制 OCLKA 的输出频率。该时钟可用作某些外部逻辑的源。
- 用户可通过“GPIO Configuration”(GPIO 配置)编组框来配置九个可用 GPIO 中的任何一个。这些 GPIO 可以配置为输入或输出。
- 用户可通过“Pulse Width Modulate Control”(脉宽调制控制)编组框来配置四个可用 PWM 输出中的任何一个。
注:
GPIO_PWM_00 – GPIO_PWM_03 是共享的 GPIO\PWM 输出。