ZHCU755D August   2022  – December 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 构建块
      2. 2.2.2 闪存分区
      3. 2.2.3 LFU 切换概念
      4. 2.2.4 应用程序 LFU 流程
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 软件包内容
      2. 3.2.2 软件结构
    3. 3.3 TIDM-DC-DC-BUCK 简介
    4. 3.4 测试设置
      1. 3.4.1 使用 CCS 将自定义引导加载程序和应用程序加载到闪存
    5. 3.5 测试结果
      1. 3.5.1 在 CPU 上运行控制循环时运行 LFU 演示
      2. 3.5.2 在 CLA 上运行控制循环时运行 LFU 演示
      3. 3.5.3 CPU 上的 LFU 流程
      4. 3.5.4 CLA 上的 LFU 流程
      5. 3.5.5 假设
      6. 3.5.6 为 LFU 准备固件
      7. 3.5.7 LFU 编译器支持
      8. 3.5.8 稳健性
      9. 3.5.9 LFU 用例
  9. 4FOTA 示例
    1. 4.1 摘要
    2. 4.2 引言
    3. 4.3 硬件要求
    4. 4.4 软件要求
    5. 4.5 运行示例
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 软件文件
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6术语
  12. 7关于作者
  13. 8修订历史记录

LFU 用例

可以通过 LFU 设想许多用例。下面列出了这些用例。A、B、C、D 等指固件版本。

  1. A→B →C →D →E
    • 这是我们准备的典型用例
    • A 用作构建 B 的参考映像,B 用作 C 的参考映像,依此类推
  2. A→B →A →B →A
    • 我们可能会遇到的另一个用例,会用于测试目的,或者在现场,如果您希望当在新映像中发现问题时恢复到原始映像
    • A 将用作构建 B 的参考映像,因此,当您从 A 切换到 B 时,可以使用编译器的热初始化例程。因为 A 是作为参考提供的,所以编译器知道 A 和 B 之间的变量差异,并将 B 特有的变量放在“TI.update”段。当 LFU 从 A 切换到 B 时,这是将由编译器在其 __TI_auto_init_warm() 例程中进行初始化的唯一段
    • 当从 B 切换到 A 时,情况就不同了。A 是独立编译的,因此它没有“.TI.update”段,编译器不知道哪些变量是 A 所特有的(相对于 B),因此 __TI_auto_init_warm() 不会执行任何操作
    • 这个用例是否可行?是,用户仍可以从 B 切换回 A。只是用户无法利用编译器的 __TI_auto_init_warm() 来初始化 A 所特有的任何变量。用户需要使用宏来手动初始化 A 的 main() 中的这些特有变量。例如,如果 A 在闪存组 0 中,而 B 在闪存组 1 中,则 A 在 main() 中可以具有如下初始化代码:
      #ifdef BANK0
      [初始化 A 所特有的变量]
      #endif
    • 事实上,当前 LFU 示例说明了 A-B-A-B 切换。不同之处在于,在当前示例中,B 与 A 相比具有新变量,但 A 与 B 相比没有任何特有变量。还请记住,并未使用由编译器提供的热启动例程,因此,即使从 A 切换到 B 使用的也是手动初始化
  3. 跳过了更新 – 假设现场位置在固件版本变为可用时并不进行更新,而是跳过更新。例如:

    现场位置 1:A→B →C →D →E

    现场位置 2:A →C →D →E

    现场位置 3:A→B → D →E

    这个用例是否可行?否。这里有两个问题。

    • 第一,LFU 本质上是递增的。因此,每个映像都建立在另一个映像的基础上。由编译器生成的 .TI.update 段特定于生成该映像时使用的参考 elf。如果用户希望相对于较旧的映像进行更新,则需要通过手动方式来了解这两个映像之间的变量差异,并且需要对特有变量进行手动初始化。更大的问题是状态。假设 B 引入了一个新变量“var_x”,该变量随后成为所有将来映像的公用变量。用户正在从 A 更新到 D。现在,D 假设 var_x 是一个公用变量,因为它位于 C 中,所以不会将其初始化。然而,相对于 A 而言,var_x 是新变量。因此,不对它进行初始化可能会导致问题。
    • 第二,在我们的实现方案中,用户还需要知道映像所针对的特定组。所以,在这个例子中,A、C、E 将位于组 0 上,而 B、D 将位于组 1 上。因此,不可能如现场位置 2 中所示从 A 更新到 C。
    • 如果用户在不使用旧固件作为参考的情况下构建新固件,则无法保证公用全局变量保留在相同地址,因此无法保留状态。因此,在 LFU 切换之后,除非在切换期间执行了整个 C 初始化例程,否则应用程序的行为可能会出乎意料。这可能会耗时太多,超过可用的 LFU 切换时间。