ZHCU755D August   2022  – December 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 构建块
      2. 2.2.2 闪存分区
      3. 2.2.3 LFU 切换概念
      4. 2.2.4 应用程序 LFU 流程
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 软件包内容
      2. 3.2.2 软件结构
    3. 3.3 TIDM-DC-DC-BUCK 简介
    4. 3.4 测试设置
      1. 3.4.1 使用 CCS 将自定义引导加载程序和应用程序加载到闪存
    5. 3.5 测试结果
      1. 3.5.1 在 CPU 上运行控制循环时运行 LFU 演示
      2. 3.5.2 在 CLA 上运行控制循环时运行 LFU 演示
      3. 3.5.3 CPU 上的 LFU 流程
      4. 3.5.4 CLA 上的 LFU 流程
      5. 3.5.5 假设
      6. 3.5.6 为 LFU 准备固件
      7. 3.5.7 LFU 编译器支持
      8. 3.5.8 稳健性
      9. 3.5.9 LFU 用例
  9. 4FOTA 示例
    1. 4.1 摘要
    2. 4.2 引言
    3. 4.3 硬件要求
    4. 4.4 软件要求
    5. 4.5 运行示例
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 软件文件
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6术语
  12. 7关于作者
  13. 8修订历史记录

在 CLA 上运行控制循环时运行 LFU 演示

如果用户希望为在 CLA 上运行控制循环的情况下构建的工程生成 .txt 文件,唯一需要做的是将预定义的编译器符号 BUCK_CONTROL_RUNNING_ON_CPU 更改为 BUCK_CONTROL_RUNNING_ON_CLA。有关详细信息,请参阅图 3-6。生成的 .txt 文件以 _cla 重命名,以区别于在 CPU 上运行的相应 .txt 文件。

GUID-20201112-CA0I-LZGK-H03X-5WNJSHRTB3ST-low.png图 3-6 用于工程 CLA 构建的预定义符号

控制循环在 CPU 上运行时用户运行过 LFU 演示后,则控制循环在 CLA 上运行时运行 LFU 演示就会很简单,只需注意以下几点:

  1. 如果器件已经包含与 CPU 端控制循环相对应的应用程序文件,则可以使用与上一节相同的 LFU 命令执行此更新,但与 CLA 构建相对应的已更新的 .txt 名称除外(见表 3-1)。例如,当从 BANK0_FLASH 更新到 BANK1_FLASH 时,请执行以下命令:
    • 在 F28004x 上:serial_flash_programmer_appln.exe -d f28004x -k f28004x_fw_upgrade_example\flashapi_ex2_sci_kernel-CPU1-RAM.txt -a buck_F28004x_lfuBANK1FLASH_cla.txt -b 9600 -p COM11
    • 在 F28003x 上:serial_flash_programmer_appln.exe -d f28003x -k f28004x_fw_upgrade_example\flashapi_ex2_sci_kernel-CPU1-RAM.txt -a buck_F28003x_lfuBANK1FLASH_cla.txt -b 9600 -p COM11
  2. CLA 设置函数在器件复位时(而不是在 LFU 切换之后)出现在 main() 中,因此,在运行 LFU 后复位器件很重要,可为执行此初始化提供便利。例如,在 CPU 上运行控制循环时,假设最后更新了 BANK0_FLASH。这意味着组 0 上的固件正在执行。因此,用户需要执行 LFU 命令来更新 BANK1_FLASH(使用 CLA 可执行文件)。LFU 更新完成后,需要复位器件。器件复位只需执行一次

    然后,用户可以使用 CLA 固件可执行文件,在不复位器件的情况下执行其他 LFU 更新。

  3. 图 3-7图 3-8 演示控制循环在 CLA 上运行时的 LFU 切换。具有一个每 1ms 切换一次 GPIO 的后台任务,该 GPIO 在 Launchpad 的接头 J4(信号 33)上提供。请注意,在这种情况下,LFU 切换通常可能与 ISR 执行重叠,因为 ISR 在 CLA 上执行,而 LFU 在 CPU 上执行。这通常不会造成问题,但在某些情况下,这是不可接受的。图 3-7图 3-8 所示的信号为 LFU 切换、CLA ISR 负载、CLA 后台任务执行和稳压输出电压。
GUID-20201112-CA0I-LH1P-HC1H-THNTXNBD4KHH-low.png图 3-7 LFU 切换时间(控制循环在 CLA 上运行)
GUID-20201112-CA0I-D6PL-LBWP-ZFQTF9PX0CNM-low.png图 3-8 CLA 后台任务