ZHCU755D
August 2022 – December 2022
说明
资源
特性
应用
5
1
系统说明
1.1
关键系统规格
2
系统概览
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
构建块
2.2.2
闪存分区
2.2.3
LFU 切换概念
2.2.4
应用程序 LFU 流程
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件要求
3.2.1
软件包内容
3.2.2
软件结构
3.3
TIDM-DC-DC-BUCK 简介
3.4
测试设置
3.4.1
使用 CCS 将自定义引导加载程序和应用程序加载到闪存
3.5
测试结果
3.5.1
在 CPU 上运行控制循环时运行 LFU 演示
3.5.2
在 CLA 上运行控制循环时运行 LFU 演示
3.5.3
CPU 上的 LFU 流程
3.5.4
CLA 上的 LFU 流程
3.5.5
假设
3.5.6
为 LFU 准备固件
3.5.7
LFU 编译器支持
3.5.8
稳健性
3.5.9
LFU 用例
4
FOTA 示例
4.1
摘要
4.2
引言
4.3
硬件要求
4.4
软件要求
4.5
运行示例
5
设计和文档支持
5.1
软件文件
5.2
文档支持
5.3
支持资源
5.4
商标
6
术语
7
关于作者
8
修订历史记录
3.5.5
假设
在设计中,F28003x 上的 LFU 实施仅限于 2 个闪存组。然而,该器件最多可以包含 3 个闪存组,并且 LFU 实施可以扩展到涵盖 3 个组。
组选择逻辑仅存在于闪存组 0 上。
一旦 LFU 命令处理开始,TIDM-DC-DC-BUCK 的后台任务就会停止运行。如果用户想要实施 LFU,并且希望后台循环或部分后台循环在 LFU 命令处理期间继续运行,则可能需考虑将上述循环移到 ISR(例如,CPUTimerISR)中。
使用“#pragma INTERRUPT(ISR_name, HPI)”指定控制循环 ISR。HPI 指高优先级中断,它使用快速上下文保存模式,但无法嵌套。SCI 接收中断 ISR 未指定为 HPI。因此,它默认为 LPI 或低优先级中断,这是可以嵌套的。此外,控制循环 ISR 由 ADCB1 中断触发,该中断属于 F28004x/F28003x 上的中断组 1,优先级高于 SCIA_RX 中断(该中断属于中断组 9)。
分配给未显式分配的 PIE 向量的默认 ISR 保持不变。
在 LFU 期间禁用 SFRA – 这是因为 SFRA 和 LFU 主机共享同一 SCI 外设。在当前硬件配置下,不可能同时支持这两者,因为 Launchpad 仅支持从主机到器件的一个 SCI 通道。
由于不支持闪存组交换,必须将特定的固件版本映射到特定的闪存组。
应用程序固件的对象输出类型为 EABI。
.bss(未初始化的数据)成为 NOINIT,因为 EABI 在默认情况下会将未初始化的变量初始化为 0。全局变量的初始化由 main() 中的用户函数完成。这并非必需的,也可以通过 C 运行时初始化例程来完成。
注:
NOINIT 不影响 __TI_auto_init_warm()。
该注释特定于 F28004x - C2000Ware 包含为 COFF 和 EABI 构建的闪存 API 库。基于 EABI 的库是一个从 ROM 运行的闪存 API 库。这包括在应用程序工程中。为了保持一致性,ROM 构建配置也用于定制引导加载程序 (flashapi_ex2_sci_kernel) 工程。
如果用户的应用程序包含多个 ISR(包括嵌套 ISR),则 LFU 切换需要在没有 ISR 运行时的空闲时间发生。如果存在持续时间不同的空闲时间段,则用户可以根据其具体的应用用例选择理想空闲时间段。整个 LFU 过程(包括最终 LFU 切换)在后台(例如在空闲时间)发生。
C28x 和 CLA LFU 切换是异步发生的,前提是 C28x 上运行的代码和 CLA 上运行的代码足够独立,从而允许进行该异步切换。如果这些代码相互依赖,需要进行同步切换,则需要修改 LFU 切换的流程。首先,需要确定 CLA LFU 切换时间。这对应于从 CLA 到 C28x CPU 的“CLA 后台任务停止”中断。现在 CLA 已为切换做好准备,但不应进行切换。现在需要确定 C28x LFU 切换时间。确定该时间之后,C28x 和 CLA 就已为切换做好准备,可以同时进行切换。