ZHCT997 November 2025 ADC3669
下一步是“抵消”ADC 的内部 C,以确定匹配的等效并联电感器或 L 值。要选择该值,首先使用以下两种方法之一找到 ADC 的内部 C 值:
第二种方法在目标频率下提供更精确的电容值,因为与第一种方法相比,940MHz 处的电容值具有更强的绝对性,其中模型中的 C 值覆盖 ADC 输入 BW 的整个范围。让我们回顾一下这两种方法,以便了解它们之间的利弊。
在这两种方法中,思路都是简单地将两个无功元件设置为相等(公式 3):

接下来,将 f 设置为 NB 应用的谐振中心频率。在示例中,我将使用 940MHz。
在第一种方法中,如果 f = 940MHz,

然后,求解 L = 15.5nH。
在第二种方法中,您需要使用 S 参数并将其绘制在模拟器中,以确定 940MHz 处的 C 值;请参阅图 4。
图 4 940MHz 处 ADC3669 模拟输入的史密斯圆图第二种方法更复杂一点;史密斯圆图绘制了串联 R + jXc 配置中的 S 参数。R + jXc 需要并联变换,以便 R 和 Xc 并联、或 R||Xc。请参阅图 5 和公式 4:

使用公式 5 可得到并联变换:

回顾上一节中用于设置 R 值的两个充气的 33Ω 电阻器,可将平衡-非平衡变压器看到的总电阻端接连接到 130.2Ω,该端接更接近 100Ω 差分,理想情况下平衡-非平衡变压器的 R 值更小或没有 R 值。
接下来,求解 940MHz 处的并联电容器,请参阅公式 6:

现在,使用与上述相同的公式来找到合适的分流电阻 L 值。如果 f = 940MHz、C = 1.62pF,则
。求解 L = 18.1nH。
图 5 ADC 内部 R 和 C 系列并联表示通过上述两种方法得出的这两个 C 值(例如:1.85pF 及 1.62pF)大致相同;因此、需要根据布局考虑内部电感 L 寄生效应以及添加的外部 L 寄生效应。
也可以使用 TCM2-33WX+ 平衡-非平衡变压器和 ADC3669 的 S 参数对 ADS 模拟器封装中的整个前端进行模拟,如图 6 所示。图 7 中显示的模拟结果显示出非常好的 RL (<–15dB),这表明 18nH 在 940MHz 下是很好的匹配。
图 6 18nH 分流匹配的 ADS 模拟前端升压
图 7 18nH 分流器匹配响应的模拟 RL (S11) 图接下来,我们将模拟结果与实验室中的一些测量数据进行比较。图 8 说明了如何使用 ADC3669 EVM 来实现前端匹配,以测量通带平坦度响应。谐振点处于中心位置,但匹配的宽带度比预期高一些。在这种情况下,模拟可能不够充分。3D 电磁模拟求解器或许能够捕获所有电路板寄生效应,从而在模拟和实验室测量之间获得更接近的 1:1 匹配。但是,有一些二阶和三阶的细微差别需要揭示。接下来,我们将添加一个分流器 C 来完成 RCL 无功匹配,从而使实验室测量范围按预期缩小。
图 8 安装 L 值之后的通带平坦度扫描