ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
当泵在液体不足的情况下运行时,MCF8329HS-Q1 可提供空运行检测选项。空运行是一种危险的运行状况,可能会损坏泵 — 需要及时检测和采取预防措施来保护泵。空运行的特点在于电机以比使用足够流体运行时更低的电流/功率持续运行。当 DRY_RUN_MODE≠00b 时,将启用空运行检测。空运行检测的阈值速度由 DRY_RUN_SPEED_THR 配置,即使启用该阈值,仅当电机速度高于 DRY_RUN_SPEED_THR 时,空运行检测才处于活动状态。用于检测空运行的 q 轴电流阈值 (IDRY_RUN) 可以在电机转速 (DRY_RUN_ILIM_MODE = 0b) 或变量 (DRY_RUN_ILIM_MODE = 1b) 内保持固定。当 DRY_RUN_ILIM_MODE = 0b 时,IDRY_RUN 固定为 DRY_RUN_ILIM。当 DRY_RUN_ILIM_MODE = 1b 时,IDRY_RUN 随电机转速的变化而变化,如图 6-48 所示。在触发空运行故障之前,Iq 电流必须低于 IDRY_RUN 并且该状态持续由 DRY_RUN_TDEG 设置的抗尖峰脉冲时间间隔,如图 6-47 所示。
检测到干燥运行条件时,会根据 DRY_RUN_MODE 执行操作。如果 DRY_RUN_MODE 设置为 11b,则所有外部 FET 都关闭(PWM 被拉至低电平),nFAULT 被拉至低电平,CONTROLLER_FAULT 和 DRY_RUN 位被设置为 1b,直到外部 MCU 通过 CLR_FLT 位发出清除故障命令。如果 DRY_RUN_MODE 设置为 10b,则所有外部 FET 都关断(PWM 被拉至低电平),nFAULT 被拉至低电平 — 在经过 tLCK_RETRY(由 LCK_RETRY 进行配置)时间后,会自动恢复正常运行(栅极驱动器运行并且 nFAULT 引脚被释放)。在 tLCK_RETRY 周期到期后,CONTROLLER_FAULT 和 DRY_RUN 位被重置为 0b。
MCF8329HS-Q1 提供了以电机转速的函数改变 IDRY_RUN 的选项,以检测在正常运行期间可以多种速度(或流速)运行的泵中的运行情况。用户必须将 DRY_RUN_ILIM 设置为 100% 速度下的预期 Iq 电流,并将 DRY_RUN_ILIM_FIFTY_PERCENT_SPEED 设置为 50% 速度下的预期 Iq 电流。当电机处于 100% 速度时,MCF8329HS-Q1 将把 DRY_RUN_ILIM 用作 IDRY_RUN,当电机处于 50% 速度时,则将 DRY_RUN_ILIM_FIFTY_PERCENT_SPEED 用作 IDRY_RUN。当电机以其他速度运行时,MCF8329HS-Q1 外推 IDRY_RUN,如图 6-48 所示。