ZHCSUI1 December 2025 ADS9324
PRODUCTION DATA
ADS93x4 DRDY/ALARM 是一个多功能引脚,如图 7-26 中所示。用户可以对 DRDY/ALARM 引脚进行编程,以输出 DRDY、DWC_ALERT_INT 和 ADC_CAL_DONE 信号。默认情况下,DRDY/ALARM 作为 ADC 数据就绪引脚 DRDY 运行。表 7-10显示了不同警报模式下的 ALARM_SEL 值。默认情况下 ALARM 是高电平有效引脚,可以通过将 ADS93x4 通用 寄存器组的 DRDY_ALARM_SEL 寄存器中的 ALRM_POL 位字段设置为 1'b1 编程为低电平有效。默认情况下 DWC_ALERT_INT 是基于电平的中断,可以通过将 ALRM_TYP 设置为 1b 编程为基于脉冲的中断。脉冲模式仅适用于 DWC_INT 信号。
| ALARM_SEL[3:0] | 警报名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0000b | DRDY | ADC 转换完成中断 |
| 0001b | DWC_ALERT_INT | DWC 警报中断 |
| 0110b | ADC_CAL_DONE | ADC 校准完成 |