ZHCSH09 October 2017 MSP432E401Y
PRODUCTION DATA.
SimpleLink MSP432E401Y ARM®Cortex®-M4F 微控制器具有顶级性能和高级集成功能。该产品系列 用于 需要强大的控制处理和连接功能且具有成本效益的应用。
MSP432E401Y 微控制器集成了大量丰富的通信 特性, 以实现全新的高度互连设计,在性能和功耗之间实现重要的实时控制。这些微控制器具有集成式通信外设以及其他高性能的模拟和数字功能,为开发从人机界面 (HMI) 到联网系统管理控制器在内的许多不同目标应用奠定了坚实的基础。
此外,MSP432E401Y 微控制器为基于 ARM 的微控制器提供了诸多优势,如广泛可用的开发工具、片上系统 (SoC) 基础架构,以及一个庞大的用户社区。另外,这些微控制器使用 ARM Thumb®兼容的 Thumb-2®指令集来减少内存要求,并以此达到降低成本的目的。当使用 SimpleLink MSP432™SDK 时,MSP432E401Y 与 SimpleLink 系列的所有成员的代码兼容,因此使用灵活,可满足各类具体需求。
MSP432E401Y 器件是 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、以太网、Zigbee、线程和主机 MCU,它们均共用一个通用、简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。更多详细信息,请访问 www.ti.com/simplelink。