ZHCAG46 January   2026 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 如何将产品设计从CC1310移植到CC1311
    1. 1.1 硬件移植
    2. 1.2 软件移植
      1. 1.2.1 System Configuration (SysConfig)
      2. 1.2.2 TI-RTOS移植到TI-RTOS 7
      3. 1.2.3 外设驱动代码移植
        1. 1.2.3.1 PIN driver移植到GPIO driver
        2. 1.2.3.2 UART driver移植到UART2 driver
  4. 2如何使用CC1311/CC110L 组合实现915MHz/433MHz/345MHz 的多功能系统
    1. 2.1 方案介绍
    2. 2.2 射频拓扑设计建议以及 BOM
    3. 2.3 Layout 设计
      1. 2.3.1 CC1311 部分
      2. 2.3.2 CC110L 部分
    4. 2.4 测试结果
  5. 3参考链接

方案介绍

现如今,在Sub1G组设备中,868MHz/915MHz相对比345MHz更繁忙。当你设计网关并想与现有的著名设计兼容时,345MHz在现有市场上占有一定份额,如Honeywell 5800 series, 2GIG, Qolsys.支持OOK调制器,并在与SPDT相同的射频路径下,切换一些上限以支持433MHz。对于这种情况,我们建议使用CC1311+CC110L混合设计来满足这一要求。 CC1311和 CC110L之间我们建议使用 SPI 接口,我们在数据表中有CC110L的所有文档,包括SPI接口的文档(第5.5章4线 SPI)。

该混合系统的目标是在868/915MHz上使用TI 15.4协议栈,CC110L支持345MHz上霍尼韦尔5800系列传感器的OOK调制,只有两个天线路径,并且应符合FCC的规定。

根据FCC 15.231,在345 MHz时,最大输出功率为12500 uV/m。这与-13.3 dBm相关,即使最大负载循环利用率为 +20 dB,这也使得最大输出功率为 +6.7 dBm,这对于非常短的数据包长度是允许的。根据FCC的规定,更长的数据包长度和输出功率将进一步降低。

CC110L在345 MHz 的输出功率为 +12 dBm,远大于 +6.7 dBm。由于在345 MHz和433 MHz双频工作才是关键,用户应该不需要12/14 dBm的输出功率。 因此,345/433 MHz天线必须有两个不同的天线匹配。根据GND平面的大小、天线尺寸和位置的不同,小型设备的天线带宽只能在10-20 MHz区域。因此,需要两个天线匹配才能覆盖345 MHz和433 MHz。

在345MHz和433MHz的最佳天线匹配下,使用一个物理天线将提供比单个天线更大的发射辐射输出功率。下面的框图只是使用345 MHz和433 MHz的一个天线,因为该天线在物理上会很大。也就是说,只使用一个天线 (345/433MHz) 而不是两个345MHz和433MHz的天线。如果可以使用两个天线来处理345MHz和433MHz, 那么只需要一个SPDT开关。

射频设计要求是在14dBm的最佳输出时为345MHz,射频规格要求是>10dBm的433MHz,我们建议采用以下拓扑: