ZHCAG46 January 2026 CC1310
由于 Flash 的增大,用户可以无需外扩 Flash,仅使用片上Flash对应用程序进行 OTA升级,进一步降低BOM。另外,如果客户对于传输距离具有更高的要求,在 CC1311 上 TI 还推出了 P 版本(功率增强版),其发射功率可以高达 + 20dBm。
本篇文章通过介绍适配 CC1311 的开发工具,讲述了如何将基于CC1310 的项目移植到 CC1311 平台,并以TI 15.4 协议栈中的Collector 和 Sensor 示例工程为例进行实验。
本文的主要内容有: