ZHCAG01 November   2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基础频率响应测量方法:DAC
  6. 3基础频率响应测量方法:启用 DUC 的 DAC
  7. 4通带平坦度测量注意事项
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

简介

目前,测量通带平坦度主要有三种方法:

  • 基本频率响应测量方法通常用于同时采集输入/输出网络与转换器带宽响应。
  • 矢量网络分析器 (VNA) 方法通过 VNA 仅采集转换器的带宽响应,实现对转换器本身的精确测量。该方法可有效消除模拟输入/输出网络连接影响 [1-3]。
  • 输入脉冲法:通过高频脉冲发生器输入高频方波信号。在该方法中,用户会有效输入一个纯脉冲响应,并将采集到的模数转换器 (ADC) 输出响应与理想方波进行互相关分析。结合数学运算,用户可以有效地提取转换器的带宽。

本系列仅以德州仪器的器件作为示例测试用例,重点介绍基本频率响应测量方法,系因这种方法适用于 ADC 和 DAC。第一部分重点介绍 ADC,第二部分则探讨 DAC。本文件为 ADC 和 DAC 在 ADC 的实测模式与旁路模式下的带宽设置与测试进行说明,同时针对启用 DDC 和 DUC 等复杂数字功能的 AFE 进行说明。