ZHCAG01 November   2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基础频率响应测量方法:DAC
  6. 3基础频率响应测量方法:启用 DUC 的 DAC
  7. 4通带平坦度测量注意事项
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

基础频率响应测量方法:DAC

尽管测量 DAC 平坦度频率响应的过程与第一部分中针对 ADC 介绍的过程类似,但仍有一些差异。第一步是使用首选 DAC 配置设置 DAC 评估板以进行测试。测量的设置必须如图 2-1 所示。
 设置 DAC 的基频响应测量方法图 2-1 设置 DAC 的基频响应测量方法

一些 DAC 可具有不同的输出模式或滤波器来抑制杂散或使频率响应变得平坦。验证 DAC 当前的运行模式以及使用该模式时是否存在任何限制。例如,有些 DAC 采用逆 sinc() 滤波器,该滤波器以 DAC 的更新速率运行;这使得逆 sinc() 滤波器可以用于平坦采样保持输出的频率响应。其他 DAC 针对不同的奈奎斯特区域具有不同的滤波器;因此,如果未确保工作模式支持扫描,或者您可以相应地更改工作模式,TI 不建议在使用内部滤波器时对 DAC 的不同奈奎斯特区域进行扫描。

连接设置后,验证 DAC 的输出音调并适当调整频谱分析仪的设置。通常在测量频率通带平坦度时,连续波音调可确保 DAC 的所有功率都位于单个频率频段中。考虑到这一点,应尝试使频谱分析仪的范围非常窄并降低分辨率带宽,直到基波振幅稳定。

验证设置后,为扫描测量选择起始频率和终止频率,然后使用频谱分析仪的标记检查 DAC 在您计划扫描的频带上的几个点的输出。这有利于设置频谱分析仪的振幅基准。虽然这是一个额外的步骤,但可确保用户不会过驱频谱分析仪并收集不良的测量结果。

接下来,为 DAC 提供一个设置为起始频率的输入音调,并通过更改 DAC 的输入频率在目标频带内开始扫描,同时记录频谱分析仪在每个频率下所示的振幅输出。请注意收集的数据分为两列:第 A 列等于每个频率阶跃点,而第 B 列等于频谱分析仪中所示的基波振幅水平。

考虑到频谱分析仪的行为和电缆的损耗,我们建议使用恒定射频 (RF) 源在整个频率范围内扫描电缆和频谱分析仪。例如,用户可以断开电缆与系统板或评估模块上 DAC 的模拟输出的连接,然后将此电缆和测量设置中的任何射频适配器连接到信号发生器的输出。将信号发生器设置成恒定振幅;最好接近 DAC 输出的振幅。然后,在不改变信号发生器振幅的情况下,在相同预期的测量频率范围内连接到频谱分析仪输入时扫描信号发生器的输出,仅记录信号发生器中频谱分析仪所示的基波。这捕获了电缆及频谱分析仪在该频率范围内的损耗。从 DAC 测量中减去此损耗可获得更准确的结果。

此设置使用 PC 来控制带有 FPGA 或现场可编程门阵列的数据源板,以提供和控制进入评估板中 DAC 数字输入的数据。所有必要的电源和时钟输入均连接到 DAC 的评估板及数据源板。通过连接设备的基准频率输出和输入来锁定所有时钟输入及频谱分析仪基准非常重要。最后,DAC 模拟输出连接到频谱分析仪,以便测量频域中的输出。TI 建议进行相应的频率规划,以防止任何杂散或谐波干扰测量。