ZHCAFR0 September   2025 AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用例
  5. 2平台和产品
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3方法
  7. 4启动接口和建立连接的步骤概述
  8. 5排查
    1. 5.1 首先连接电源并初始化
    2. 5.2 在 PPP 之前验证网络
    3. 5.3 首先测试手动拨号
    4. 5.4 拨号上网时的计时
    5. 5.5 串行通信
    6. 5.6 聊天脚本
    7. 5.7 PPP 选项
    8. 5.8 信号强度和天线设置
    9. 5.9 调制解调器复位
  9. 6总结
  10. 7参考资料

在 PPP 之前验证网络

在启动 PPP 之前,请验证调制解调器的信号是否良好并且已正确注册到网络。

使用 AT+CSQ 开始以检查信号强度;以 RSSI 值 15 或更高为目标,实现可靠运行。如果信号较弱,请尝试移至其他物理位置或调整天线。有关更多详细信息,请参阅下面有关天线信号强度的部分。

接下来,通过 AT+COPS? 和 AT+CEREG? 确认网络注册。如果 AT+COPS? 继续返回 +COPS:0 即使在等待一两分钟后,使用 AT+COPS=? 强制网络扫描,但请注意,此过程可能需要几分钟,在此期间调制解调器不会响应其他 AT 命令。可以使用 AT+QNWINFO 检查当前的无线电接入技术 (RAT) 和频段,以确认调制解调器已连接到预期的技术(例如 LTE Cat-M1)。请参阅 AT+COPS:模式、参数和示例,了解有关操作员选择模式、操作员和无线电接入技术 (RAT) 的更多详细信息,查看 +CREG、+CGREG 与 +CEREG ,了解有关设备注册状态的更多详细信息。