ZHCAFR0 September   2025 AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用例
  5. 2平台和产品
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3方法
  7. 4启动接口和建立连接的步骤概述
  8. 5排查
    1. 5.1 首先连接电源并初始化
    2. 5.2 在 PPP 之前验证网络
    3. 5.3 首先测试手动拨号
    4. 5.4 拨号上网时的计时
    5. 5.5 串行通信
    6. 5.6 聊天脚本
    7. 5.7 PPP 选项
    8. 5.8 信号强度和天线设置
    9. 5.9 调制解调器复位
  9. 6总结
  10. 7参考资料

信号强度和天线设置

AT+CSQ 按以下格式报告接收的信号强度和误码率:

+CSQ: <RSSI>,<BER>

RSSI 是接收信号强度指示,有效的 RSSI 值为 0 至 31,值较高表示信号较强。值 99 表示无信号。RSSI 目标值至少为 15。BER 是误码率,在这种情况下通常可以忽略。

调制解调器的物理位置会显著影响信号。如果信号强度保持在 10 以下,请尝试在窗口附近移动测试装置。如果这无法改善信号,请尝试将测试装置移动到靠近蜂窝基站的位置。

频段锁定可以通过强制调制解调器保持在首选频段上而不是在较弱频段之间跳频,进一步提高连接稳定性。要检查设备当前使用的频段,请执行 AT+QNWINFO 命令,该命令会显示网络信息,例如所选的接入技术、运营商和所选频段。用于锁定频段的命令如下:

  • 锁定到频段: AT+QCFG=BAND,0,<mask>,0
    • 要撤消锁定并恢复所有频段:AT+QCFG=BAND,0,0,0
  • 进行更改后复位调制解调器:AT+CFUN=1,1

如果此操作失败,另一种方法是将 RAT/频段恢复为出厂设置并将调制解调器设置为全自动模式:

  • 自动模式(LTE-M + NB-IoT + GSM 回退):AT+QCFG=nwscanmode,0,1
  • 按以下顺序尝试 RAT -> 首先是 Cat-M/LTE-M,其次是 GSM,然后是 NB-IoT:AT+QCFG=nwscanseq,020301,1
  • 在 CAT-M 和 NB-IoT 之间自动选择: AT+QCFG=iotopmode,2,1
  • 启用所有频段:AT+QCFG=BAND,0,0,0

始终确保天线已连接。如果 RSSI 持续显示低值,请尝试更改天线放置和方向。