ZHCAFR0 September   2025 AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用例
  5. 2平台和产品
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3方法
  7. 4启动接口和建立连接的步骤概述
  8. 5排查
    1. 5.1 首先连接电源并初始化
    2. 5.2 在 PPP 之前验证网络
    3. 5.3 首先测试手动拨号
    4. 5.4 拨号上网时的计时
    5. 5.5 串行通信
    6. 5.6 聊天脚本
    7. 5.7 PPP 选项
    8. 5.8 信号强度和天线设置
    9. 5.9 调制解调器复位
  9. 6总结
  10. 7参考资料

硬件

所需的硬件是处理器,它们之间配备了使用 UART 或 USB 连接的蜂窝调制解调器以及一种基于控制台的开发方法。

该实施是在 TI AM625 处理器上使用 BeaglePlay 单板计算机以及 Quectel BG95 多模式 LPWA 蜂窝模块开发的。但是,本应用手册中讨论的步骤可以与运行 Linux 的其他 TI ARM 处理器一起使用,因为这些过程和协议与处理器无关。

通过用于 UART 通信的微总线点击接头实现处理器和调制解调器之间的连接,但典型设计中也支持 USB。这里使用的是 UART,因此该实现仅限于低比特率应用。已将活跃的 Hologram SIM 卡插入调制解调器。在连接到 BeaglePlay 的 Linux 主机系统上进行了开发和调试。

 必要硬件图 2-1 必要硬件

可通过 BeaglePlay 和蜂窝调制解调器的上述连接来完成整个实现。BeaglePlay 板通电后,USB Type-C 端口作为主电源和 USB 小工具,具备双重用途,从而允许使用开发接入点。通过此连接,主机 PC 可以与电路板建立 SSH 会话(请参阅连接 WiFi - 步骤 2 ssh debian@192.168.8.1),从而创建一个方便的环境,用于配置调制解调器和启动 PPP 连接,同时无需额外的接口。

当使用 mikroBUS 点击接头时,从 BeaglePlay 与 BG95 的连接仅限于 UART,但很多时候会在处理器和调制解调器之间使用 USB。

以下额外设置对于进一步调试很有帮助。

 其他硬件图 2-2 其他硬件

可通过 BeaglePlay 和主机 PC 之间的 UART 连接来使用交互式引导控制台并在启动期间访问引导日志。成功引导后,可以使用 dmesg 命令通过 SSH 会话访问相同的日志。这一连接为可选步骤。

主机 PC 和 BG95 之间的 USB 转 Micro-USB 连接可直接访问调制解调器以验证功能,之后再尝试通过 BeaglePlay 进行通信。这一连接为可选步骤。