ZHCAFR0 September   2025 AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用例
  5. 2平台和产品
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3方法
  7. 4启动接口和建立连接的步骤概述
  8. 5排查
    1. 5.1 首先连接电源并初始化
    2. 5.2 在 PPP 之前验证网络
    3. 5.3 首先测试手动拨号
    4. 5.4 拨号上网时的计时
    5. 5.5 串行通信
    6. 5.6 聊天脚本
    7. 5.7 PPP 选项
    8. 5.8 信号强度和天线设置
    9. 5.9 调制解调器复位
  9. 6总结
  10. 7参考资料

用例

在许多应用中,需要一个可靠的互联网网关来实现远程设备的通信、监控或控制。当无法实现传统有线连接或无线(例如 802.11)覆盖范围不一致时,蜂窝调制解调器可提供有效的设计。通过利用 PPP,处理器可以将蜂窝调制解调器无缝集成为网络接口。

一种重要的应用是密集城市环境中的电动汽车充电站。建筑结构通常会衰减或阻挡 Wi-Fi 信号,从而限制用于支付处理或电网协调的连接性。原则上可以使用以太网,但对有线基础设施的物理访问通常受到安全问题或成本的限制。蜂窝调制解调器提供了一种极具吸引力的替代方案,能够提供安全的专用互联网路径。

大楼自动化是另一个可以运用蜂窝网络上的 PPP 的领域。许多安装情形需要覆盖到 Wi-Fi 无法到达的设施的偏僻角落。蜂窝连接提供了一种可靠且可维护的通信方式,无需依赖有线回程(例如以太网或光纤电缆)。PPP 也广泛应用于运输和物流领域,长途货运和送货车队,依靠蜂窝链路在广大的地理区域保持可靠的通信。