ZHCAFJ4 July 2025 MSPM0C1104
需要使用波形发生器来获取测试中使用的基准 PWM。波形发生器也可以替换成为可以生成精确 PWM 的另一个 MCU 或 DSP。将 PWM 信号连接到 LP-MSPM0C1104 的 PA23 和 GND。使用 Micro-USB 电缆将 LP-MSPM0C1104 连接到 PC,如图 4-1 所示。
可通过 E2E 论坛下载演示代码,该论坛的链接随附在参考资料部分。添加预定义符号 Capture_CC,然后点击“Build(构建)”以使用 TIMx CC 块调试 PWM 信号捕获,或者添加预定义符号 Capture_IO,然后点击“Build(构建)”以使用 GPIO 中断调试 PWM 信号捕获。在项目中,计时器时钟预分频器设置为 5,所需的计时器周期设置为 12ms,以捕获 100Hz 频率 PWM。
图 4-1 测试的硬件设置