ZHCAFJ4 July 2025 MSPM0C1104
PWM 占空比和周期捕获也可以通过软件中的 GPIO 中断来实现。可以使用 GPIO 第一个事件发布者在 GPIO 下降沿和上升沿生成 CPU 中断。用户可以控制 GPIO 中断中的 CPU 计时器操作,以捕获 PWM 占空比和周期。以下各部分介绍了捕获时序。以下各章介绍了软件详细信息。为了提高捕获精度,一旦 GPIO 中断进入,计时器必须尽快启动或停止,以验证 T1、T2和 T3 之间且短暂且相等的 SW 延迟。这种 PWM 占空比和周期捕获方法的时序如图 2-3 所示。