ZHCAFE2 June   2025 TMAG3001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 23D 线性霍尔传感器中的 Z 轴按下偏移问题
    1. 2.1 Z 轴按下操作中 X、Y 偏移的根本原因
  6. 3Z 轴按下检测方法
    1. 3.1 建议方法的大致介绍
    2. 3.2 软件转换率检测
    3. 3.3 硬件阈值检测和中断
    4. 3.4 锁存方法
      1. 3.4.1 两级检测方法的实现
    5. 3.5 测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

硬件阈值检测和中断

如果用户缓慢按下,两个或更多转换结果之间的振幅差异可能不会超过设置软件阈值。在这种情况下,需要进行二级硬件检测,以确保快速检测到按下操作。通过在 TMAG3001 寄存器中设置磁通阈值,Z 轴中的磁通振幅超过硬件阈值后,霍尔效应传感器会使用 INT 引脚创建中断信号,该信号将由 MCU 的 GPIO 捕获。如果需要,也可以通过 I2C 通信传输该阈值超越,以指示已超过磁性阈值。图 3-3 显示了简化的硬件中断功能。

 硬件检测方法图 3-3 硬件检测方法