ZHCAF14 February   2025 CSD19538Q3A , LM25148 , MSP430FR2355 , TLV5624

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 医疗系统中的 LED 照明
    2. 1.2 医疗应用中 LED 驱动器的主要挑战
  5. 2具有模拟调光功能的 LED 驱动推荐设计
    1. 2.1 使用线性恒流源驱动 LED
    2. 2.2 使用直流/直流稳压器驱动 LED
    3. 2.3 使用 TPS92640 或 TPS92641 驱动 LED
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

LED 作为荧光灯的替代品,在全球消费市场和汽车市场得到广泛应用。为达到节省能源并提供人眼舒适的灯光等效果,LED 照明始终有调光要求。目前,可以通过两种方法来调节 LED 的亮度:一种称为模拟调光,另一种称为 PWM 调光。在模拟调光方法中,通过 LED 的电流由输入控制电压进行调节。PWM 调光通过快速打开和关闭 LED(频率高于 100Hz)来利用人眼反应慢的特性,而不会在开启期间改变流过的 LED 电流。由于人眼对任何高于 30Hz 的频率都没有反应,因此亮度似乎根据 PWM 信号的占空比呈线性变化。

PWM 调光的缺点在于光线质量以及对不同物体的影响。PWM 调光涉及到频率。低频调光范围为 100Hz 至 2kHz,该范围是人可以(轻微)察觉的,因此调光会引起眼睛疲劳。在拍摄照片或录制视频时,如果调光频率处于这种范围内,则可能会产生条纹效应。PWM 调光还会产生频闪效果,即移动物体或旋转物体看起来是静止的。简而言之,要使用 PWM 调光并避免任何缺点,请将 PWM 调光频率设置为高于 2kHz。

为了实现高频调光,大多数 LED 驱动器都有一个 PWM 调光输入。但是,LED 驱动器的带宽会限制调光频率和对比度。对于使用直流/直流转换架构的固定频率开关模式电源类型 LED 驱动器,环路带宽通常设计为 50kHz 或以下。在 2kHz PWM 调光频率下,这会向对比度施加约 25:1 的限制。为了实现更佳的对比度,请使用较低的 PWM 调光频率或尝试进一步增加环路带宽。