ZHCAEG0 June   2024 TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件详细信息
  6. 3菊花链模式
  7. 4SPI 信号模式
    1. 4.1 地址模式
    2. 4.2 突发模式
    3. 4.3 菊花链模式
  8. 5总结
  9. 6参考资料

地址模式

SPI 信号通信默认为地址模式。在该模式下,多路复用器的寄存器通过由芯片选择线路 (/CS) 限制的 16 位 SPI 命令进行访问。除了地址模式外,该器件还可在突发模式和菊花链模式下运行。SPI 引脚为 SDI、SDO、SCLK 和 /CS。要发送 SPI 信号,CS 必须保持低电平,同时数据在 SCLK 处于上升沿时通过 SDI 线路捕获。数据在 SCLK 的下降沿通过 SDO 线路发送。SPI 信号通道如图 4-1 所示。

 SPI 地址模式信号图 4-1 SPI 地址模式信号

SDI 线路上的第一个位指示当前操作是读取命令还是写入命令。如果该位为 1,则表示是读取。如果该位为 0,则表示是写入。随后的 7 位对应于目标寄存器地址。其余 8 位是数据位。数据位包含在写入命令期间通过 SPI 信号发送的数据。在读取命令中,最后 8 位会被忽略。在时钟周期期间,SDO 线路发送包含在目标地址寄存器中的数据。当 SPI 读取时,存储在目标寄存器中的数据会在 SCLK 下降沿期间通过 SDO 线路上的最后 8 位发送出去。如果用户启用 CRC 错误检测,SPI 命令可以扩展为 24 位命令。