ZHCADW5 November 2023 TAA5412-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1
此寄存器是输入故障诊断设置的配置寄存器 0。
| 位 | 字段 | 类型(1) | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IN_CH1_DIAG_EN | R/W | 0b | 通道 1 输入(IN1P 和 IN1M) 诊断扫描 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断 |
| 6 | IN_CH2_DIAG_EN | R/W | 0b | 通道 2 输入(IN2P 和 IN2M) 诊断扫描 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断 |
| 5 | INCL_SE_INM | R/W | 0b | 单端配置的 INxM 引脚 诊断扫描选择 0b = 诊断不包括单端通道的 INxM 引脚 1b = 诊断包括单端通道的 INxM 引脚 |
| 4 | INCL_AC_COUP | R/W | 0b | 交流耦合通道引脚 诊断扫描选择 0b = 诊断不包括交流耦合通道的 INxP 和 INxM 引脚 1b = 诊断包括交流耦合通道的 INxP 和 INxM 引脚 |
| 3 | RESERVED | R/W | 0b | 保留位;仅写入复位值 |
| 2 | RESERVED | R/W | 0b | 保留位;仅写入复位值 |
| 1 | RESERVED | R/W | 0b | 保留位;仅写入复位值 |
| 0 | RESERVED | R/W | 0b | 保留位;仅写入复位值 |
由于使用了直流耦合输入、有广泛的麦克风可供选择以及可以灵活地设置这些麦克风的偏置方式,因此不同应用场景的预期信号电平存在差异。由于可以根据具体需求和应用场景对阈值进行编程,因此可以将每个故障设定在一个合理的水平并针对应用进行定制。这些阈值的默认值设置为最常用的值。用户可以使用 DIAG_CFG1 来配置用于 INxP 到 INxM 端子短路检测和 VBAT_IN 短路检测的阈值。