ZHCADV4 February   2024 CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2蓝牙信道探测的基础知识
  6. 3蓝牙信道探测过程
  7. 4基于相位的蓝牙信道探测测距流程
  8. 5信道探测安全性
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录 A:基于相位的测距和多载波相位测距的基础知识

信道探测安全性

蓝牙信道探测规范草案已添加了不同的安全功能,以侦测或防止一种攻击,该攻击可以操纵测距过程,使两个有效 CS 设备之间的距离看起来比实际距离更近。有关安全功能的完整列表,请参阅信道探测规范草案。

用于距离估算的 PBR 过程可能受到中间人攻击的影响,通过执行中间人攻击,可以延迟或操纵正在进行的信号传输的相位,从而使得两个有效设备之间的距离测量值偏小。为了缓解这些攻击,蓝牙信道探测规范规定了 PBR 期间的频率随机跳频,并另外增加了往返时间 (RTT) 测量,这是测量两个设备之间距离的另一种方法。由于使用 1MHz 跳频的 PBR 最大不模糊可测量距离为 150m(有关计算方式,请参阅方程式 1),因此 RTT 飞行时间测量尽管不如 CS PBR 机制精确,但仍然是识别翻转攻击的可行选项。

注:

使用 PBR 时的最大可测量距离取决于两个频率信号之间的最大可测量相位差。由于任意两个音调之间的最大相位差为 2*π,而 CS 音调相隔 1MHz,因此最大可测量距离 dmax 可通过以下公式得出:

方程式 1. dmax= c4π×ΔθmaxΔ f=150m

使用 RTT 飞行时间测量数据进行距离估算如图 5-1 所示。

GUID-20231002-SS0I-VQZH-Z3LF-JVLKHXL9WCDK-low.svg图 5-1 用于 RTT 估算的到达时间 (ToA)、离开时间 (ToD) 和飞行时间 (ToF)

发起者和反射者之间进行 RTT 数据包交换。这些 RTT 数据包在发起者和反射者处的离开时间 (ToD) 和到达时间 (ToA) 用于估算飞行时间。CS 步骤模式 1 和模式 3 允许进行 RTT 数据包交换。

蓝牙 CS 规范还支持使用随机序列(仅发起者和反射者知道)的 RTT 数据包进行通信,因此越来越有可能测量接收到的 GFSK 调制数据包和预期数据包信号(参考)之间的差异。此测量表示为标准化攻击检测指标 (NADM),它是一个范围,表明中间人攻击者试图转发 RTT 数据包(通过操纵信号使其提前)以执行 ECLD(提前提交/延迟检测)和 EDLC(提前检测/延迟提交)类型攻击的机会是增加还是减少。NADM 算法用于确定链路两侧每个 CS 设备中接收到的 RTT 数据包的 NADM 值。NADM 算法定义和实现超出了蓝牙 CS 规范的范围。