ZHCADV4 February   2024 CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2蓝牙信道探测的基础知识
  6. 3蓝牙信道探测过程
  7. 4基于相位的蓝牙信道探测测距流程
  8. 5信道探测安全性
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录 A:基于相位的测距和多载波相位测距的基础知识

蓝牙信道探测过程

信道探测过程可以分为一个或多个 CS 事件。CS 事件可以由一个或多个 CS 子事件组成。子事件是一组预定义的时隙和频隙,其中两个蓝牙设备同意进行通信并交换一组射频信号。这些交换是双向的,因为两个设备轮流发送和接收射频信号。在 CS 子事件中,使用一个或多个 CS 步骤来执行实际的测距音调和安全数据包的交换(有关蓝牙 CS 安全性的更多详细信息,请参阅节 5)。蓝牙 CS 规范定义了四种 CS 步骤类型:模式 0 到模式 3。每种模式都用于特定用途。

表 3-1 CS 步骤类型:模式 0 至模式 3
模式说明
模式 0用于交换同步信息,以便使一方的时序与另一方的时序对齐并进行两方频率校准
模式 1用于交换往返时间 (RTT) 数据包
模式 2用于交换基于相位的测距 (PBR) CS 音调,以测量通信通道的相位和振幅
模式 3用于交换 RTT 和 PBR CS 音调

图 3-1 展示了 CS 过程、CS 事件、CS 子事件和 CS 步骤之间的关系。

GUID-20231002-SS0I-PB3M-VNRC-LP3XCSFDV5ZM-low.svg图 3-1 CS 过程、事件、子事件、步骤层次结构
注: T_FCS 是指发送两个 CS 步骤之间的频率变化间隔时间周期

为了在其他正在进行的低功耗蓝牙连接中灵活调度 CS 过程,可以调度多个 CS 子事件,使其与单个低功耗连接事件错开。CS 子事件偏移用于在时间上分隔多个 CS 子事件。LE 连接事件之间允许的 CS 子事件数量是可选的。

信道探测事件和子事件的一般结构从 LE ACL(异步连接逻辑传输)连接事件锚点的时间偏移处开始,如图 3-2 所示。

GUID-20231002-SS0I-ZTST-ML4Q-DPNZZF8JP0FK-low.svg图 3-2 信道探测事件和子事件调度