ZHCADC3B February 2019 – October 2023
如果需要销毁任何局部对象,或者如果该函数捕获到异常,则 EXTAB 包含描述符,描述待执行的操作以及所针对的异常类型。
如果存在,则描述符遵循展开指令。描述符格式为:一个描述符条目序列,后跟 32 位零 (NULL) 字。每个描述符都以范围开头,该开头标识描述符类型,并指定了描述符适用的程序地址范围。其他的描述符特定字跟在范围后面。
应按深度优先顺序列出描述符,以便能够一次处理所有适用描述符。
带描述符的 EXTAB 条目的一般形式如下: