ZHCADC3B February 2019 – October 2023
这些函数尚未实现,但名称保留供 C99 编译器使用。TI 库当前未实现这些函数。与 C99 相关的 API 可能发生变化。
| 签名 | 说明 |
|---|---|
| int32 _ _C28x_isfinite(float64 x); | 如果 x 是一个可表示的值,则为真 |
| int32 _ _C28x_isfinitef(float32 x); | 如果 x 是一个可表示的值,则为真 |
| int32 _ _C28x_isinf(float64 x); | 如果 x 表示“无穷大”,则为真 |
| int32 _ _C28x_isinff(float32 x); | 如果 x 表示“无穷大”,则为真 |
| int32 _ _C28x_isnan(float64 x); | 如果 x 表示“非数字”,则为真 |
| int32 _ _C28x_isnanf(float32 x); | 如果 x 表示“非数字”,则为真 |
| int32 _ _C28x_isnormal(float64 x); | 如果 x 未去规范化,则为真 |
| int32 _ _C28x_isnormalf(float32 x); | 如果 x 未去规范化,则为真 |
| int32 _ _C28x_fpclassify(float64 x); | 将浮点值分类 |
| int32 _ _C28x_fpclassifyf(float32 x); | 将浮点值分类 |