ZHCAD13 august   2023 MSPM0L1306 , TPS8802

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2演示硬件
  6. 3演示软件
    1. 3.1 双射线测量和警报检测
    2. 3.2 其他演示功能
  7. 4演示 GUI
  8. 5测试结果
  9. 6总结
  10. 7参考文献

演示 GUI

为了改进双射线烟雾探测系统的评估效果,本应用手册中包含了通过 TI GUI Composer 开发的图形用户界面 (GUI)。

TI GUI Composer 是一款用于快速开发客户用户界面以与目标应用交互的工具。有关 GUID 计算机的更多信息,请访问 TI 开发人员专区。

要使用双射线烟雾探测器演示 GUI,请按照以下步骤操作:

  1. 访问 TI 云工具库。
  2. 点击 DualRaySmoke_FR2355_MSP_TPS Version 2.6.1 GUI。
  3. 使用 UART 桥接器(例如 XDS110 或 LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 中包含的反向通道 UART)将 PC 连接到 MSPM0 设计。
  4. 选择 9600 波特下的相应 COM 端口。
  5. 从设备接收到数据后,GUI Composer 自动检测硬件何时连接。

图 4-1 和图 4-2 展示了双射线烟雾探测器演示 GUI 和功能:

GUID-20230724-SS0I-K86R-GLHR-R1KQ1DK5ZXMZ-low.jpg图 4-1 烟雾探测器演示 GUI - 基本设置和实时测量
GUID-20230724-SS0I-XT3T-NCRF-LXJ5GSJZDK6S-low.jpg图 4-2 烟雾探测器演示 GUI - 高级设置

GUI 中包含的功能包括:

  1. 菜单:用于配置端口和波特率。
  2. 连接状态:显示当前硬件连接和状态。
  3. 红外 LED 图:显示红外 LED 的实时 ADC 数据。暗 红外 ADC 数据(红外 LED 熄灭时的测量数据)以灰色显示,而亮 红外 ADC 光(红外 LED 点亮时的测量数据)以红色显示。
  4. 蓝光 LED 图:显示蓝光 LED 的实时数据,其中亮 数据以蓝色显示,而暗 数据以灰色显示。
  5. 反射增量图:显示蓝光和红外 LED 的暗 测量数据和亮 测量数据之间的差异。通过绘制这些增量图,可轻松评估侵入式物质对系统的影响。
  6. 反射增量轴自定义:调整反射增量图的轴。
  7. 温度传感器:显示使用 MCU 内部传感器和外部 LMT84 温度传感器测量的温度。
  8. 选择“Basic Settings”窗口(默认)。
  9. “Read Current Configuration”按钮:按下此按钮可使用器件的当前配置更新 GUI。
  10. “Restore Default Configuration”按钮:按下此按钮可恢复设备的默认配置。
  11. “Basic Settings”面板,包括:
    1. Temp Sensor:启用或禁用温度传感器的读取。
    2. Alarm Detection:启用或禁用警报检测功能。禁用以在不必触发警报的情况下进行测量。
    3. Sounder:启用或禁用喇叭或发声器。
    4. CO Sensor:启用或禁用 CO 传感器测量。
    5. Low-Power Mode:启用或禁用低功耗模式以进行电源电流测量。启用模式会停止 UART 对 GUI 的写入。
    6. Alarm Triggered LED:显示警报是否已激活。
    7. Alarm Silence LED:显示警报是否已通过静音按钮静音。
    8. 采样周期:调整 AFE 测量的周期。
    9. 蓝色/红色警报阈值:调整蓝光/红外 LED 反射增量触发警报的阈值。
  12. “Advanced Settings”选项卡:选择以查看图 4-2 中所示的高级设置。
  13. CO 传感器:以模拟仪表盘和数字显示形式和十进制格式显示 CO 信号链输出的 ADC 结果。可以使用电路板上所装传感器提供的校准代码将 ADC 结果转换为 PPM 电平。
  14. “Advanced Settings”面板,包括:
    1. Photodiode TIA:启用或禁用 TPS8802 光电接收器。
    2. Blue PGA Gain/Red PGA Gain:调整测量每个 LED 时的 PGA 增益。
    3. Blue LED Strength/Red LED Strength:调整每个 LED 的驱动强度。
    4. Blue LED current/Red LED current:用 CSx 检测电压除以 CSx 电阻值所得的 ADC 测量结果。为由 LED 强度滑块设置的 LED 电流驱动提供反馈。
    5. Blue LED On time/Blue LED Off time/Red LED On time/Red LED Off time:设置光电接收器输出稳定所需的时间与进行测量所需的时间之和。
    6. CO Amp:启用或禁用 TPS8802 中的 CO 放大器。
    7. CO Gain:设置 TPS8802 中 CO 放大器电路的增益。
    8. Sounder Voltage:在警报激活时设置 TPS8802 升压转换器的输出电压。