ZHCACZ9 august 2023 AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
要使用提供的最小平台配置来启动器件,需要使用 SD 卡来启动器件。首先,用预构建的映像蚀刻 SD 卡,以便轻松对 SD 卡进行分区。
运行以下命令解压缩 SD 卡映像。
$ xz -d tisdk-{image-name}-am62xx-evm.wic.xz
然后,通过您偏好的方法使用 wic 映像蚀刻 SD 卡。本示例使用 dd 文件传输,SD 卡安装在 /dev/sda 上。
$ sudo dd if=tisdk-{image-name}-am62xx-evm.wic of=/dev/sda
蚀刻完成后,断开并重新连接 SD 卡。现在,您可以看到器件的两个分区:boot 和 root。
在 boot 分区中,移动三个生成的二进制文件并替换现有的二进制文件(tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img)。
在 root 分区中,在 boot/dtb/ti 下添加新的设备树。(k3-am625-base.dtb)
卸载 SD 卡。SD 卡现已准备好使用最小配置启动器件。