ZHCACZ7B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用途和范围
  5. 2固件引导代码简介
  6. 3补丁捆绑包简介
  7. 4固件更新
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 EEPROM 固件更新
      1. 4.2.1 EEPROM 存储器组织方式
      2. 4.2.2 EEPROM 更新 - 4CC 任务命令集
      3. 4.2.3 EEPROM 补丁捆绑包更新过程
    3. 4.3 PD 控制器补丁捆绑包下载
      1. 4.3.1 补丁捆绑包下载 - 4CC 任务命令集
      2. 4.3.2 突发模式补丁下载过程
  8.   附录 A:TVSP 引导配置设置
  9.   附录 B:使用 4CC 命令
  10.   修订历史记录

固件引导代码简介

器件的固件引导代码有两个主要功能:

  1. 器件初始化。
  2. 补丁捆绑包加载和配置。

当器件上电并处于活动模式时,系统会启用 LDO_3V3 并发出上电复位 (POR) 信号。数字内核接收此复位信号,并从内部 ROM 加载引导代码,然后开始初始化器件设置。此初始化包括启用和复位内部寄存器、加载初始值和配置器件的 I2C 地址。引导代码还会测量 TVSP 引脚上的电阻并解码 TVSP 索引值。根据所选的引导模式,器件将接受来自外部 EEPROM 或 MCU 等主机控制器的补丁捆绑包。附录 A:TVSP 引导配置设置 详细说明了各种 TVSP 配置以及相应的器件引导顺序。