ZHCACY9 August 2023 CC2564C
以下函数负责向远程 HID 设备发送 SET_PROTOCOL 事务。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。
SetProtocolRequest 需要一个参数,即 Protocol(0= ptReport,1= ptBoot)。
HID_Set_Protocol_Request(BluetoothStackID, HIDID, (HID_Protocol_Type_t)TempParam->Params[0].intParam)
int BTPSAPI HID_Set_Protocol_Request(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HIDID, HID_Protocol_Type_t Protocol)
以下函数负责向远程 HID 设备发送 SET_PROTOCOL 事务。该函数将以下内容作为输入:蓝牙协议栈的 ID(用于发送请求)和已建立连接的 HID ID。最后一个参数是要设置的 Protocol。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。