ZHCACO0A august 2014 – may 2023 MSP430I2040 , MSP430I2041
当 EVM 通电后,七个 LED 中的一些 LED 会闪烁或亮起,来指示其运行状态。一些 LED 未使用;可以根据需要更改提供的源代码以使用所有 LED。表 6-1 展示了 LED 指示状态列表。
| LED | 状态 | 指示 |
|---|---|---|
| LED1 | 打开 | 后台操作正在运行 |
| LED1 | OFF | 后台操作已完成 |
| LED2 | 打开 | 电压负半周期 |
| LED2 | OFF | 电压正半周期 |
| LED3 | 打开 | 未使用 |
| LED3 | OFF | 未使用 |
| LED4 | 打开 | 前台操作正在运行 |
| LED4 | OFF | 前台操作已完成 |
| LED5 | 打开 | EVM 处于交流模式测量 |
| LED5 | OFF | EVM 未处于交流模式测量 |
| LED6 | 打开 | EVM 处于直流模式测量 |
| LED6 | OFF | EVM 未处于直流模式测量 |
| LED7 | 打开 | 有功电能脉冲正在输出 |
| LED7 | OFF | 有功电能脉冲空闲 |
EVM 现在已为运行做好准备,启动文件夹“calibration-runtime”中的软件“calibrator-20121120.exe”,开始与 EVM 通信。此时会显示如图 6-1 所示的窗口。按照 XML 文件“calibration-config.xml”中的定义,为仪表位置 1 分配了与 EVM 进行通信的串行端口,如果建立了从 PC 到 EVM 的通信,[Comms] 指示器会变为绿色,并且在通信发生时在红色和绿色之间闪烁。
图 6-1 校准器软件启动窗口点击“Meter status”窗口中的 [Comms] 指示器,如图 6-2 所示。
图 6-2 仪表状态窗口该窗口显示仪表的当前读数。如果 EVM 不支持特定的读数,则读数框的背景为灰色。如果来自 EVM 的读数与该框中的读数之间存在很大的差异,则该框变为红色。如果来自 EVM 的读数具有相当小的差异,则该框变为黄色。如果读数具有很小的差异,则该框变为绿色。请注意,PC 上的软件每秒读取一次 EVM,该软件还会对读取的数据求平均值,因此,更新速率比 EVM 的更新速率慢。
该窗口的底部有四个按钮:
图 6-3 “Meter calibration factors”窗口
图 6-4 “Meter features”窗口
图 6-5 “Meter error”窗口要修改校准系数,需要在百分比误差中输入校正值。方程式 23 展示了百分比误差的计算方法:

在“Meter error”窗口的相应框中输入百分比误差(请参阅图 6-5)。点击“Update meter”,将计算出更新后的校准值,这些值会被写入 EVM。相应的值将反映在“Meter calibration factor”窗口中。