ZHCACJ5 april 2023 AWRL6432 , IWRL6432
帧间空闲状态是器件中的一种软件可编程状态。在此模式下,器件要么等待来自外部主机的命令,要么通过 SPI 或 CAN 接口传输捕获的样本。器件中未在进行雷达处理或数据采集,同时器件的振荡器电路和可能的 PLL(取决于所使用的主机接口外设)已启动并正在运行。在帧间空闲状态下,用户可以将器件的一些部分断电或进行时钟选通,从而降低功耗。
xWRL6432 允许使用如下所示的序列关闭以下外设。
MMWAVE-L-SDK 中的存在和运动检测演示示例已在不使用时关闭以下外设。
|
要关断的子系统 |
关断方法 |
|---|---|
|
硬件加速器 |
HWA_close(HWA_Handle handle); HWA_deinit() |
|
前端控制器子系统 |
MMWave_stop(gMmwMssMCB.ctrlHandle,&err); MMWave_close(gMmwMssMCB.ctrlHandle,&err); MMWave_deinit(gMmwMssMCB.ctrlHandle,&err); |
|
UART |
Drivers_uartClose() * 作为 sysconfig 的一部分包含在 Drivers_close() 中。 |
|
I2C |
Drivers_i2cClose() * 作为 sysconfig 的一部分包含在 Drivers_close() 中。 |
|
EDMA |
Drivers_edmaClose() * 作为 sysconfig 的一部分包含在 Drivers_close() 中。 |
|
QSPI |
Drivers_qspiClose() * 作为 sysconfig 的一部分包含在 Drivers_close() 中。 |
用户可以选择通过更改外设的时钟选项来降低其功耗,而不是完全关闭外设。实现这一目标的最常见方法如下:
更改输入时钟源
许多外设可以由多个不同的时钟源提供时钟。通常,时钟源越快,外设在运行期间的功耗就越高。[5] 列举了可用于更改外设输入时钟的时钟控制 (CLKCTL) 寄存器。
通过时钟分频器进一步降低时钟
设置外设的时钟源后,可以对其进行分频以降低其频率,从而降低其功耗。通过上面 [5] 中提到的相同时钟控制 (CLKCTL) 寄存器,用户可以将输入时钟向下分频至所需频率。
时钟门控
时钟门控可以阻止向外设提供输入时钟。这意味着外设将不会运行,直到它不再被时钟门控。与完全关闭外设相比,时钟门控功耗更高,但从关闭状态恢复上电所需的时间和能耗也更少,这有利于更快地进行响应。上述 [5] 中所述的相同时钟控制 (CLKCTL) 寄存器允许用户对外设的输入时钟进行门控。
深度睡眠是器件可能的最低硬件功耗状态。在深度睡眠模式中,几乎整个器件都处于关断状态,可节省大量功耗。深度睡眠模式下只会保留器件上的重要内容(如应用程序映像和线性调频脉冲剖面)。这些会保留器件的上下文,使其无需重新启动即可恢复正常工作。
在存在检测等低占空比应用中,深度睡眠模式的优势最为突出,在这些应用中,器件仅在短时间内处于活动状态。在其余时间内,当器件不需要处于活动状态时,系统可以进入深度睡眠模式,从而为电池供电应用节省功耗并延长使用寿命。
深度睡眠状态下的功耗主要取决于两个因素:深度睡眠期间保留的存储器容量和 IO 引脚的状态。
xWRL6432 具有 1MB 的存储器,这些存储器在 APPSS、FECSS 和 HWASS 电源域之间分配。要保留内容的存储器越大,深度睡眠模式下的功耗越高。
| 器件型号 |
APPSS_RAM |
RADAR_DATACUBE_RAM | SHARED_RAM(1) | FECSS_RAM |
|---|---|---|---|---|
| xWR6432 |
512KB |
256KB | 256KB | 32KB |
| 存储器组 |
存储器位置 |
存储器空间 (KB) |
|---|---|---|
| 组 1 |
APPSS |
256 |
| 组 2 |
APPSS |
128 |
| 组 3 |
APPSS |
128 |
| Shared_RAM_1 |
共享 RAM |
128 |
| Shared_RAM_2 |
共享 RAM |
128 |
xWRL6432 器件可以通过减少深度睡眠模式中保留的存储器容量来节省功耗。在 xWRL6432 上,存储器实例在关断保持模式下的功耗约为 45µW/64kB。如果不保留集群内的存储器内容,则功耗约为 20µW/64kB。为了在不保留存储器内容的情况下进一步节省功耗,xWRL6432 上的一些存储器集群组合在一起,并且电源开关部署在相应的 SRAM 电源轨上。如果某个组中的所有集群都不用在深度睡眠期间保留内容,则该组的开关会断开,从而完全关断该组,使得存储器完全关闭(不保留)且功耗为 0μA/KB。
FECSS 集群 #1 和 #2 完全由 DFP 处理。如果不保留这些集群上的存储器内容,可能会导致意外和错误的行为。
可以使用 SysConfig(可用于配置许多 TI 器件的 TI 工具)来关断特定的存储器组。禁用 RAM 保持时,请确保后续帧中操作所需的数据(如器件代码)都不会存储在未保留的 RAM 中。如果发生这种情况,器件将无法正常运行,因为器件运行所需的信息将被擦除。
xWRL6432 中存在各种数字外设 IO(例如 SPI、UART、CAN-FD、I2C 或 LIN 等),用于传输数据、下载映像或与外部 MCU 建立连接。由于深度睡眠状态下的功耗非常低,因此任何悬空节点都可能导致严重的电流泄漏。因此,当 xWRL6432 器件处于深度睡眠模式时,必须适当地将这些 IO 置于其相关的上拉/下拉或高阻抗状态。同样,这可以使用 SysConfig 来实现。
为了更大限度地降低功耗,TI 建议将所有可用引脚置于深度睡眠模式。用作 xWRL6432 唤醒源的引脚可以保持其默认输入状态。此外,如果从 xWRL6432 输出信号的引脚需要在器件处于深度睡眠状态时保持其状态(例如,到另一个器件或 LED 灯的复位线路),也可以保持其默认输出状态。