ZHCAC26 February   2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2工程导入
  5. 3主要设置
  6. 4电机设置
  7. 5器件资源
  8. 6生成的代码
  9. 7总结
  10. 8参考文献

主要设置

UMCL 的所有常规设置都位于电机控制 SysConfig 工具的中央窗格中。第一个设置是构建级别。构建级别从一级到四级,每个级别都会为工程添加更多功能。有关每个构建级别的完整说明,请参阅 Motor Control SDK 通用工程和实验用户指南。

GUID-3797C25D-673E-45A1-9B5F-B73FD95D53F5-low.png图 3-1 构建级别

下一个设置是针对 HAL 模式。这里有两个设置:“Demo”和“Custom”。在“Demo”视图中,所有器件资源都被锁定。此模式旨在用于评估目的。此模式下的所有配置均经过测试。“Custom”模式会解锁所有器件资源。在此模式下,可以更改外设或器件资源的设置,以便满足特定的硬件/应用需求。

图 3-2 演示模式与自定义模式

有多个电机驱动评估板可用于 UMCL。配置选项允许选择评估板。如果选择的电路板与实验的其他设置相冲突,则该工具会提供错误/警告。

GUID-14AA6E01-1B66-4FD8-91E0-4CDC2056AD2D-low.png图 3-3 电机驱动评估板选择

接下来是调试功能。作为另一种调试方法,在选中后,这些功能将在工程内检查不同的参数和设置。基于电机驱动评估板的不适用选项将被禁用。如果在添加调试功能时需要所需的库或支持文件,该工具会自动将其添加到工程中。

GUID-92191CE7-1AE9-4F88-A3CD-C3C4D3A592F6-low.png图 3-4 调试特性

有多个命令接口,可用于更改电机的参考速度或启动/停止电机。命令接口设置中列出了这些选项。与调试功能类似,如果添加了一个命令接口并且需要支持库或资源,该工具会自动添加这些库或资源。

GUID-432DC480-5182-4ECA-8F7E-B8B475BF72B5-low.png图 3-5 命令接口

最后,还可以根据应用需求选择电机数量。请注意,由于器件资源,电机数量可能会受到限制,尤其是在引脚数较少的器件上。