ZHCABL6 May 2022 THVD8000
先介绍 4 节点星型网络实验。系统设置包括 4 个节点和 Cat 5e 非屏蔽电缆。电缆长度部分的设置如图 2-1 所示。除了连接到节点 1 的短电缆 (50ft) 以外,其他三个节点使用长电缆(500ft 和 700ft)岔开。在每个节点中,THVD8000 评估板 (EVM) 通过 3.3V 电源供电。通过在 RF_SET(引脚 3)设置 1.5kΩ 下拉电阻,所有 EVM 在 5MHz 载波频率下配置。请注意,为检查信号完整性,所有节点在此测试中未端接。
通信数据由第三方软件(串行端口实用程序)生成,第三方软件遵循 UART 协议且波特率为 115200。如图 2-2 所示,选择了十六进制 (hex) 格式的字符串 11223344556677889900AABBCCDDEEFF 进行传输。可以使用不同图形用户界面 (GUI) 中的相同软件来检查接收的数据。如果计算机没有足够的串行通信端口 (COM) 来同时检查 4 个节点的信号,可使用 Future Technology Devices International Ltd. 的一转四集线器和 4 根 TTL-232R 电缆。因此将占用一个物理端口,同时操作系统将创建 4 个虚拟端口。
图 2-2 串行通信软件 GUI通过将模式引脚(引脚 2)设置为高电平,将一个节点设置为发送器(图 2-1 中的节点 1),同时将其他三个节点设置为接收器。在此基准测试中,在节点 1 和节点 3 捕捉波形。在图 2-3 的快照中,通道 1 是节点 1 的 D 引脚(引脚 4)的发送信号,通道 4 是节点 3 的总线引脚(引脚 6 和引脚 7)旁的差分总线信号。在 0 到 1 转换后,总线信号具有若干幅度较小的切换波形,这是因长残桩和开放端生成的反射所致。通道 2 是节点 3 的接收器输出(引脚 1)。由于分布式总线信号,接收器在应保持为 1 时会生成 0。由于通信中的高错误位率,这种信号完整性问题会在应用中造成问题。
图 2-3 4 节点星型网络的波形