ZHCABA6 October 2020 DP83TD510E
火警控制面板 (FACP) 连接到各种热量、烟雾和气体探测器。这些传感器在信令环路中连接在一起,在发生事故时发出警报,而 FACP 可以通过电话网络与消防站进行通信。FACP 通常支持多个信令环路,以便于拆分成不同的区域或楼层,从而易于识别。
每栋楼可以有多个 FACP,具体取决于楼层和传感器的数量。当大型住宅区、办公室、学校或购物中心等设施扩建时,通常需要使用铜线或光纤线通过以太网将相距达 3 至 4km 的楼宇中的 FACP 进行互连。基于 100BASE-TX/10BASE-T 的以太网需要使用多个中继器来桥接这些距离,在这种情况下,为这些中继器供电会是一个挑战。另一种选择是转为使用光纤电缆,这需要在两端使用介质转换器(铜转光纤)。传统架构 - FACP 之间的光纤连接描述了一个示例系统。
传统架构 - FACP 之间的光纤连接. 前面所述的两种选择都会导致在系统上的花费昂贵。SPE 可以在高达 1km 的传输距离上解决这两个难题;对于传输距离更远的系统,用户可以使用通过 PoDL 供电的中继器。PoDL 消除了对外部电源的需求,从而进一步简化系统。在 FACP 之间使用 SPE 的架构 描述了一个使用 SPE 的消防安全系统。
在 FACP 之间使用 SPE 的架构.