ZHCAA54B January 2022 – June 2022 TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
本节提供了用于选择性唤醒配置和状态的典型寄存器。这些是 TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 数据表中介绍的寄存器。
表 4-1 显示了寄存器地址 10h:MODE_CNTRL。寄存器 8’h10[7] 是选择性唤醒使能位 SW_EN。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SW_EN | R/W | 0b | TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 的选择性唤醒启用,否则保留 |
| 6-0 | 不适用 | 0b = 禁用,1b = 启用 |
表 4-2 至 表 4-5 介绍了寄存器 30h 至 33h:SW_ID1 至 SW_ID4。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | Ext_ID_17:10 | R/W | 0b | 扩展 ID 位 17:10 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | Ext_ID_9:2 | R/W | 0b | 扩展 ID 位 9:2 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | Ext_ID_1:0 | R/W | 0b | 扩展 ID 位 1:0 |
| 5 | IDE | R/W | 0b | 扩展 ID 字段 0b = 标准 ID(11 位) 1b = 扩展 ID(29 位) |
| 4-0 | ID_10:6 EXT_ID_28:24 | R/W | 0b | ID [10:6] 和扩展 ID [28:24] |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | ID_5:0 EXT_ID_23:18 | R/W | 0b | ID [5:0] 和扩展 ID [23:18] |
| 1-0 | 保留 | R | 0b | 保留 |
表 4-6 至表 4-10 介绍了寄存器 34h 至 38h:SW_ID_MASK 1 至 SW_ID_MASK4 和 SW_ID_DLC_MASK。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | 保留 | R | 0b | 保留 |
| 1-0 | EXT_ID_MASK_17:16 | R/W | 0b | 扩展 ID 掩码 17:16 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | EXT_ID_MASK_15:8 | R/W | 0b | 扩展 ID 掩码 15:8 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | EXT_ID_MASK_7:0 | R/W | 0b | 扩展 ID 掩码 7:0 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | ID_MASK_10:3 EXT_ID _MASK_28:21 |
R/W | 0b | ID 掩码 10:3 和扩展 ID 掩码 28:21(基本 ID) |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | SW_ID_Mask_5 | R/W | 0b | ID 掩码 2:0 和扩展 ID 掩码 20:18(基本 ID) |
| 4-1 | DLC | R/W | 0b | DLC [3:0] |
| 0 | DATA_MASK_EN | R/W | 0b | 数据掩码启用 0b = DLC 字段和数据字段不进行比较,并假定有效。允许远程帧。 1b = DLC 字段必须与 DLC [3:0] 寄存器相匹配,并且将数据字段字节与 DATAx 寄存器进行比较以找到匹配的 1。忽略远程帧 |
表 4-11 提供了用于保存数据的寄存器。这些寄存器是寄存器 39h-40h
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | DATAx | R/W | 00h | CAN 数据字节 x |
表 4-12 至表 4-16 介绍了寄存器 44h 至 47h:SW_CONFIG_1 至 SW_CONFIG_4。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SW_FD_PASSIVE | R/W | 0b | 选择性唤醒 FD 被动:当出现具有灵活数据速率的 CAN 帧时,此位将修改错误计数器的行为。 0b = 将具有灵活数据速率的 CAN 帧计为错误帧,1b = 忽略具有灵活数据速率的 CAN 帧(被动) |
| 6-4 | CAN_DR | R/W | 101b | CAN 总线数据速率 0b = 50kbps |
| 1b = 100kbps,10b = 125kbps,11b = 250kbps,100b = 保留 | ||||
| 101b = 500kbps | ||||
| 110b = 保留 | ||||
| 111b = 1Mbps | ||||
| 3-2 | FD_DR | R/W | 0b | CAN 总线 FD 数据速率比率与 CAN 数据速率 |
| 0b = CAN FD <= 4x CAN 数据速率 | ||||
| 1b = CAN FD => 5x 且 <= 10x CAN 数据速率 | ||||
| 10b = 保留 | ||||
| 11b = 保留 | ||||
| 1-0 | 保留 | R | 0b | 保留 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | FRAME_CNTx | RH | 00h | 帧错误计数器:对于检测到的每个接收帧错误(填充位、CRC 或 CRC 定界符形式错误),该错误计数器 递增 1。假设计数器不为零,则对于每个正确接收到的 CAN 帧,计数器都会递减 1。如果器件在具有灵活数据速率帧的 CAN 上设置为被动,则检测为 CAN FD 帧的任何帧都不会影响帧错误计数器(不进行递增或递减)。如果帧计数器达到 FRAME_CNT_THRESHOLD [7:0] 值,则下一次递增会使计数器溢出,同时设置 FRAME_OVF 标志。可以通过以下方式重置计数器:启用帧检测或 tSILENCE 检测。 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | FRAME_CNT_THRESHOLD | R/W | 1 Fh | 帧错误计数器阈值:这些位设置错误计数器达到最大值的点,在下一个错误帧上将溢出并设置 FRAME_OVF 标志。默认值为 31,因此第 32 个错误将设置溢出标志 |
寄存器 47h:SW_CONFIG_4 用于确保正确解码 CAN 帧。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SWCFG | RH/W | 0b | 选择性唤醒配置完成 0b = 未配置 SW 寄存器 1b = 已配置 SW 寄存器(将此作为配置和开启选择性唤醒功能的最后一步) 注意:写入这些唤醒配置寄存器(30h-44h、46h)中的任何一个都会清除 SWCFG 位。 |
| 6 | CAN_SYNC_FD | RH | 0b | 如果启用帧检测,则器件正在正确地对 CAN FD 帧进行解码。此标志在接收每个帧后更新。通过轮询该标志,系统可以确定器件是否正在正确地对 CAN FD 帧进行解码,直到(但不包括)数据字段。该标志会自行清除。 |
| 5 | CAN_SYNC | RH | 0b | 同步到 CAN 数据:如果启用帧检测,此标志指示器件正在正确地对 CAN 帧进行解码。此标志在接收每个帧后更新。通过轮询该标志,系统可以确定器件是否正在正确地对 CAN 帧进行解码。该标志会自行清除。 |
| 4-0 | 保留 | R | 0b | 保留 |
寄存器 51h 和 53h:INT_1 和 INT_3 是在发生选择性唤醒错误时包含中断的中断寄存器。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | 不适用 | |||
| 3 | FRAME_OVF | R/W1C | 0b | 帧错误计数器溢出 |
| 2-0 | 不适用 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 不适用 | |||
| 6 | SWERR | RH | 0b | (SW_EN=1 和 NOT(SWCFG))和 FRAME_OVF 的逻辑或。设置 SWERR 时,可能无法启用选择性唤醒 |
| 5-0 | 不适用 |
寄存器 56h 和 58h:INT_ENABLE_1 和 INT_ENABLE_3 是中断掩码寄存器,如果要屏蔽中断,则这些寄存器包含中断掩码
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | 不适用 | |||
| 3 | FRAME_OVF_ENABLE | R/W | 1b | 帧错误计数器溢出使能 |
| 2-0 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 不适用 | |||
| 6 | SWERR_ENABLE | R/W | 0b | 选择性唤醒错误使能 |
| 5-0 | 不可用 | R/W | 1b |