ZHCSA13P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
| 终端 | I/O/Z | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称(1) | PT 引脚编号 | DA 引脚编号 | ||
| JTAG | ||||
| TRST | 2 | 16 | I | 具有内部下拉电阻的 JTAG 测试复位。驱动为高电平时,TRST 交由扫描系统控制器件的运行。如果此信号未连接或驱动为低电平,则器件将在功能模式下工作,测试复位信号将被忽略。 注意:TRST 是高电平有效的测试引脚,在器件正常工作期间必须始终保持低电平。此引脚上需要一个外部上拉电阻。此电阻的值应该基于设计适用的调试器 Pod 的驱动强度。一个 2.2kΩ 电阻器一般可提供足够的保护。由于这是特定于应用的,所以 TI 建议验证每个目标板是否能正常运行调试器和应用。(↓) |
| TCK | 参阅 GPIO38 | I | 参阅 GPIO38。带有内部上拉电阻的 JTAG 测试时钟 (↑) | |
| TMS | 参阅 GPIO36 | I | 参阅 GPIO36。带有内部上拉电阻的 JTAG 测试模式选择 (TMS)。此串行控制输入在 TCK 上升沿输入到 TAP 控制器。(↑) | |
| TDI | 参阅 GPIO35 | I | 参阅 GPIO35。带有内部上拉电阻的 JTAG 测试数据输入 (TDI)。TDI 在 TCK 的上升沿输入到选择的寄存器(指令或数据)。(↑) | |
| TDO | 参阅 GPIO37 | O/Z | 参阅 GPIO37。JTAG 扫描输出,测试数据输出 (TDO)。所选寄存器(指令或数据)的内容在 TCK 下降沿从 TDO 移出。 (8mA 驱动) | |
| 闪存 | ||||
| TEST | 30 | 38 | I/O | 测试引脚。为 TI 预留。必须保持未连接状态。 |
| 时钟 | ||||
| XCLKOUT | 参阅 GPIO18 | O/Z | 参阅 GPIO18。源自 SYSCLKOUT 的输出时钟。XCLKOUT 频率要么与 SYSCLKOUT 的频率相同,要么是后者的一半或四分之一。这通过 XCLK 寄存器中的位 1:0 (XCLKOUTDIV) 控制。复位时,XCLKOUT = SYSCLKOUT/4。通过将 XCLKOUTDIV 设定为 3,可关闭 XCLKOUT 信号。GPIO18 的多路复用器控制也必须设定为 XCLKOUT,才能使此信号传播到引脚。 | |
| XCLKIN | 参阅 GPIO19 和 GPIO38 | I | 参阅 GPIO19 和 GPIO38。外部振荡器输入。时钟的引脚源由 XCLK 寄存器内的 XCLKINSEL 位控制,默认选择 GPIO38。此引脚馈送来自外部 3.3V 振荡器的时钟。在这种情况下,X1 引脚(如果可用)必须连接至 GND,而且必须通过 CLKCTL 寄存器内的 14 位禁用片上晶体振荡器。如果使用晶振/谐振器,必须通过 CLKCTL 寄存器内的 13 位禁用 XCLKIN 路径。 注意:使用 GPIO38/TCK/XCLKIN 引脚提供外部时钟以使器件正常工作的设计可能需要集成一些挂钩,以便在使用 JTAG 连接器调试期间禁用此路径。这是为了防止 JTAG 调试会话期间活动的 TCK 信号相互竞争。此时可使用零引脚内部振荡器为器件计时。 | |
| X1 | 45 | - | I | 1.8V 片上晶体振荡器输入。要使用此振荡器,必须在 X1 和 X2 之间连接一个石英晶振或陶瓷谐振器。在这种情况下,必须通过 CLKCTL 寄存器内的 13 位禁用 XCLKIN 路径。如果此引脚未使用,必须连接至 GND。(I) |
| X2 | 46 | – | O | 片上晶体振荡器输出。必须在 X1 和 X2 之间连接一个石英晶振或陶瓷谐振器。如果 X2 未使用,必须保持未连接状态。(O) |
| 复位 | ||||
| XRS | 3 | 17 | I/OD | 器件复位(进)和看门狗复位(出)。这些器件具有内置上电复位 (POR) 电路和欠压复位 (BOR) 电路。在上电或欠压情况下,此引脚由器件驱动为低电平。外部电路也可能会驱动此引脚使器件复位生效。发生看门狗复位时,此引脚也由 MCU 驱动为低电平。在看门狗复位期间,XRS 引脚在 512 个 OSCCLK 周期的看门狗复位持续时间内被驱动为低电平。应在 XRS 和 VDDIO 之间放置一个值为 2.2kΩ 至 10kΩ 的电阻器。如果在 XRS 和 VSS 之间放置一个电容器进行噪声滤除,则该电容器的值应为 100nF 或更小。当看门狗复位生效时,这些值将能让看门狗在 512 个 OSCCLK 周期内正确地将 XRS 引脚驱动至 VOL。任何源头的器件复位都会导致器件终止执行。程序计数器指向位置 0x3F FFC0 包含的地址。当复位失效时,从程序计数器指定的位置开始执行。此引脚的输出缓冲器是一个有内部上拉电阻的开漏器件。(↑) 如果此引脚由外部器件驱动,则应使用开漏器件进行驱动。 |
| ADC、比较器、模拟 I/O | ||||
| ADCINA7 | 6 | – | I | ADC 组 A,通道 7 输入 |
| ADCINA6 | 4 | 18 | I | ADC 组 A,通道 6 输入 |
| AIO6 | I/O | 数字 AIO 6 | ||
| ADCINA4 | 5 | 19 | I | ADC 组 A,通道 4 输入 |
| COMP2A | I | 比较器输入 2A(只在 48 引脚器件内可用) | ||
| AIO4 | I/O | 数字 AIO 4 | ||
| ADCINA3 | 7 | – | I | ADC 组 A,通道 3 输入 |
| ADCINA2 | 9 | 20 | I | ADC 组 A,通道 2 输入 |
| COMP1A | I | 比较器输入 1A | ||
| AIO2 | I/O | 数字 AIO 2 | ||
| ADCINA1 | 8 | - | I | ADC 组 A,通道 1 输入 |
| ADCINA0 | 10 | 21 | I | ADC 组 A,通道 0 输入 |
| VREFHI | I | ADC 外部基准高 - 仅在 ADC 外部基准模式下使用。参阅Topic Link Label9.9.1.1,ADC。 | ||
| ADCINB7 | 18 | - | I | ADC 组 B,通道 7 输入 |
| ADCINB6 | 17 | 26 | I | ADC 组 B,通道 6 输入 |
| AIO14 | I/O | 数字 AIO 14 | ||
| ADCINB4 | 16 | 25 | I | ADC 组 B,通道 4 输入 |
| COMP2B | I | 比较器输入 2B(只在 48 引脚器件内可用) | ||
| AIO12 | I/O | 数字 AIO 12 | ||
| ADCINB3 | 15 | - | I | ADC 组 B,通道 3 输入 |
| ADCINB2 | 14 | 24 | I | ADC 组 B,通道 2 输入 |
| COMP1B | I | 比较器输入 1B | ||
| AIO10 | I/O | 数字 AIO 10 | ||
| ADCINB1 | 13 | - | I | ADC 组 B,通道 1 输入 |
| CPU 和 I/O 电源 | ||||
| VDDA | 11 | 22 | 模拟电源引脚。在此引脚附近连接一个 2.2μF 电容器(典型值)。 | |
| VSSA | 12 | 23 | 模拟接地引脚 | |
| VREFLO | I | ADC 外部基准低(始终接地) | ||
| VDD | 32 | 1 | CPU 和逻辑数字电源引脚。使用内部 VREG 时,在每个 VDD 引脚和接地之间放置一个 1.2µF 电容器。可使用值较高的电容器。 | |
| 43 | 11 | |||
| VDDIO | 35 | 4 | 数字 I/O 缓冲器和闪存电源引脚。启用 VREG 时使用单电源。在此引脚上放置一个 去耦电容器。确切值应由系统电压调节解决方案决定。 | |
| VSS | 33 | 2 | 数字接地引脚 | |
| 44 | 12 | |||
| 稳压器控制信号 | ||||
| VREGENZ | 34 | 3 | I |
具有内部下拉电阻的内部稳压器 (VREG) 使能。直接连接到 VSS(低)以启用内部 1.8V VREG。直接连接到 VDDIO(高)以禁用 VREG 并使用外部 1.8V 电源。 |
| GPIO 和外设信号(2) | ||||
| GPIO0 | 29 | 37 | I/O/Z | 通用输入/输出 0 |
| EPWM1A | O | 增强型 PWM1 输出 A 和 HRPWM 通道 | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| GPIO1 | 28 | 36 | I/O/Z | 通用输入/输出 1 |
| EPWM1B | O | 增强型 PWM1 输出 B | ||
| - | - | |||
| COMP1OUT | O | 比较器 1 的直接输出 | ||
| GPIO2 | 37 | 5 | I/O/Z | 通用输入/输出 2 |
| EPWM2A | O | 增强型 PWM2 输出 A 和 HRPWM 通道 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| GPIO3 | 38 | 6 | I/O/Z | 通用输入/输出 3 |
| EPWM2B | O | 增强型 PWM2 输出 B | ||
| - | - | |||
| COMP2OUT | O | 比较器 2 的直接输出(只在 48 引脚器件内可用) | ||
| GPIO4 | 39 | 7 | I/O/Z | 通用输入/输出 4 |
| EPWM3A | O | 增强型 PWM3 输出 A 和 HRPWM 通道 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| GPIO5 | 40 | 8 | I/O/Z | 通用输入/输出 5 |
| EPWM3B | O | 增强型 PWM3 输出 B | ||
| - | - | |||
| ECAP1 | I/O | 增强型捕捉输入/输出 1 | ||
| GPIO6 | 41 | 9 | I/O/Z | 通用输入/输出 6 |
| EPWM4A | O | 增强型 PWM4 输出 A 和 HRPWM 通道 | ||
| EPWMSYNCI | I | 外部 ePWM 同步脉冲输入 | ||
| EPWMSYNCO | O | 外部 ePWM 同步脉冲输出 | ||
| GPIO7 | 42 | 10 | I/O/Z | 通用输入/输出 7 |
| EPWM4B | O | 增强型 PWM4 输出 B | ||
| SCIRXDA | I | SCI-A 接收数据 | ||
| - | - | |||
| GPIO12 | 47 | 13 | I/O/Z | 通用输入/输出 12 |
| TZ1 | I | 跳闸区输入 1 | ||
| SCITXDA | O | SCI-A 发送数据 | ||
| - | - | |||
| GPIO16 | 27 | 35 | I/O/Z | 通用输入/输出 16 |
| SPISIMOA | I/O | SPI 从器件输入,主器件输出 | ||
| - | - | |||
| TZ2 | I | 跳闸区输入 2 | ||
| GPIO17 | 26 | 34 | I/O/Z | 通用输入/输出 17 |
| SPISOMIA | I/O | SPI-A 从器件输出,主器件输入 | ||
| - | - | |||
| TZ3 | I | 跳闸区输入 3 | ||
| GPIO18 | 24 | 32 | I/O/Z | 通用输入/输出 18 |
| SPICLKA | I/O | SPI-A 时钟输入/输出 | ||
| SCITXDA | O | SCI-A 发送 | ||
| XCLKOUT | O/Z | 源自 SYSCLKOUT 的输出时钟。XCLKOUT 频率要么与 SYSCLKOUT 的频率相同,要么是后者的一半或四分之一。这通过 XCLK 寄存器中的位 1:0 (XCLKOUTDIV) 控制。复位时,XCLKOUT = SYSCLKOUT/4。通过将 XCLKOUTDIV 设定为 3,可关闭 XCLKOUT 信号。GPIO18 的多路复用器控制也必须设定为 XCLKOUT,才能使此信号传播到引脚。 | ||
| GPIO19 | 25 | 33 | I/O/Z | 通用输入/输出 19 |
| XCLKIN | I | 外部振荡器输入。此引脚到时钟块的路径不受此引脚的多路复用器功能控制。如果此路径用于其他外设功能,必须注意不要启用此路径来计时。 | ||
| SPISTEA | I/O | SPI-A 从器件发送使能输入/输出 | ||
| SCIRXDA | I | SCI-A 接收 | ||
| ECAP1 | I/O | 增强型捕捉输入/输出 1 | ||
| GPIO28 | 48 | 14 | I/O/Z | 通用输入/输出 28 |
| SCIRXDA | I | SCI 接收数据 | ||
| SDAA | I/OD | I2C 数据开漏双向端口 | ||
| TZ2 | I | 跳闸区输入 2 | ||
| GPIO29 | 1 | 15 | I/O/Z | 通用输入/输出 29。 |
| SCITXDA | O | SCI 发送数据 | ||
| SCLA | I/OD | I2C 时钟开漏双向端口 | ||
| TZ3 | I | 跳闸区输入 3 | ||
| GPIO32 | 31 | - | I/O/Z | 通用输入/输出 32 |
| SDAA | I/OD | I2C 数据开漏双向端口 | ||
| EPWMSYNCI | I | 增强型 PWM 外部同步脉冲输入 | ||
| ADCSOCAO | O | ADC 转换启动 A | ||
| GPIO33 | 36 | - | I/O/Z | 通用输入/输出 33 |
| SCLA | I/OD | I2C 时钟开漏双向端口 | ||
| EPWMSYNCO | O | 增强型 PWM 外部同步脉冲输入 | ||
| ADCSOCBO | O | ADC 转换启动 B | ||
| GPIO34 | 19 | 27 | I/O/Z | 通用输入/输出 34 |
| COMP2OUT | O | 比较器 2 的直接输出。在 DA 封装中,COMP2OUT 信号不可用。 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| GPIO35 | 20 | 28 | I/O/Z | 通用输入/输出 35 |
| TDI | I | 带有内部上拉电阻的 JTAG 测试数据输入 (TDI)。TDI 在 TCK 的上升沿输入到选择的寄存器(指令或数据) | ||
| GPIO36 | 21 | 29 | I/O/Z | 通用输入/输出 36 |
| TMS | I | 带有内部上拉电阻的 JTAG 测试模式选择 (TMS)。此串行控制输入在 TCK 上升沿输入到 TAP 控制器。 | ||
| GPIO37 | 22 | 30 | I/O/Z | 通用输入/输出 37 |
| TDO | O/Z | JTAG 扫描输出,测试数据输出 (TDO)。所选寄存器(指令或数据)的内容在 TCK 下降沿从 TDO 移出(8mA 驱动) | ||
| GPIO38 | 23 | 31 | I/O/Z | 通用输入/输出 38 |
| TCK | I | 带有内部上拉电阻的 JTAG 测试时钟 | ||
| XCLKIN | I | 外部振荡器输入。此引脚到时钟块的路径不受此引脚的多路复用器功能控制。如果此路径用于其他功能,必须注意不要启用此路径来计时。 | ||