ZHCSAC7H November 2001 – November 2016 OPA2348 , OPA348 , OPA4348
PRODUCTION DATA.
Figure 28. OPA348 单极交流增益与频率响应间的关系 如果需要更多的衰减,则需要多个极点滤波器。对于此任务,可使用 Sallen-Key 滤波器,如Figure 29 所示。为了获得最佳结果,放大器必须具有至少比滤波器截止频率高 10 倍的有效带宽。不遵守这一准则会导致放大器出现相移,进而会导致滤波器带宽精度下降。此外,为了最大程度地减小总体滤波器截止频率上多个 RC 对之间的负载效应,应选择 R = 10 × R1 和 C2 = C1/10;请参阅Figure 29。
Figure 29. 双极、低通 Sallen-Key 滤波器 Equation 3、Equation 4 和Equation 5 显示了低通截止频率、滤波器传递函数和低频增益与周围无源元件之间的关系。
使用以下设计值:
Figure 30 显示了针对不同 RC 值的 Sallen-Key 滤波器二阶响应:对于上面的 R 和 C 值,
= 15.9kHz。
要进一步显示带宽,必须使用更大的 RC 值:在电阻器保持不变的情况下,将 C 增大 100 倍(如 C1 = 1µF,C2 = 0.1µF)将导致二阶滚降 (
= 159Hz)。请参阅Figure 30。
Figure 30. OPA348 双极、低通 Sallen-Key 交流增益与频率响应间的关系