ZHCSQU6B May 2023 – November 2023 LP5866T
PRODUCTION DATA
LP5866T 包含 LED 短路检测 (LSD) 功能,可检测由任何短路 LED 引起的故障。通道短路阈值的典型值为 (VLED – 1) V。仅当 PWM ≥ 25(模式 1 和模式 2)或 PWM ≥ 6400(模式 3)并且检测到 CSn 上的电压连续 4 个子周期高于短路阈值时,才会执行 LED 短路检测。由于电流阱具有寄生电容,为了确保 LSD 结果正确,建议将 LED 电流设置为高于 0.5mA。
下图展示了 LSD 功能的检测电路。当检测到短路故障时,Fault_state 寄存器中的“Global_LSD”位被设置为 1,并且还会在寄存器 Dot_lsdx (x = 0, 1, … , 17) 中监测每个通道的详细故障状态。在短路条件消失后,可以通过设置 LSD_clear = 0Fh 来清除所有短路故障指示器位。
可以通过将 Dev_config2 寄存器中的“LSD_removal”位设置为 1 来启用 LSD 移除功能。该功能会关闭 LED 短路所在扫描线的上部重影消除功能。