ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
TDRIVE 元件是一个集成的栅极驱动状态机,通过开关握手、寄生 dV/dt 栅极导通预防和 MOSFET 栅极故障检测来提供自动死区时间插入。
TDRIVE 状态机的第一个作用是自动死区时间插入。死区时间是外部高侧和低侧 MOSFET 开关之间的一段时间,旨在确保它们不会发生跨导并导致击穿。DRV835xF 系列器件使用 VGS 电压监视器来测量 MOSFET 栅源电压并确定正确的切换时间,而不是依赖固定的时间值。该功能有助于针对系统变化(例如温度漂移和 MOSFET 参数变化)对栅极驱动器死区时间进行调整。可以插入一个额外的数字死区时间 (tDEAD),并可通过 SPI 器件中的寄存器对其进行调整。
当相电流进入外部半桥时,如果栅极驱动器从高侧 MOSFET 转换至低侧 MOSFET,那么自动死区时间插入会受到限制。在这种情况下,高侧二极管将在死区时间内导通,并将开关节点电压保持在 VDRAIN。在这种情况下,会在死区时间握手中引入大约 100-200ns 的额外延迟。之所以会引入该延迟,因为需要对内部 VGS 检测电路上存在的电压进行放电。
第二个作用侧重于防止寄生 dV/dt 栅极导通。为了实现这一点,只要 MOSFET 进行开关,TDRIVE 状态机就会在相反状态的 MOSFET 栅极上启用强下拉 ISTRONG 电流。该强下拉会持续 TDRIVE 时长。当半桥开关节点电压快速转换时,该功能有助于消除耦合到 MOSFET 栅极中的寄生电荷。
第三个作用是实现了栅极故障检测方案,以检测引脚对引脚焊接缺陷、MOSFET 栅极故障或 MOSFET 栅极卡在高电压或低电压的情况。该实现是通过为每个半桥栅极驱动器配备一对 VGS 栅源电压监视器来完成的。当栅极驱动器接收到改变半桥状态的命令时,它开始监测外部 MOSFET 的栅极电压。如果在 tDRIVE 周期结束时 VGS 电压没有达到正确的阈值,则栅极驱动器将报告故障。为确保不会检测到伪故障,应选择比 MOSFET 栅极充放电所需时间更长的 tDRIVE 时间。tDRIVE 时间不会增加 PWM 时间,如果在活动状态下接收到另一个 PWM 命令,则会终止。Topic Link Label8.6(对于 SPI 器件)和Topic Link Label8.3.3 (对于硬件接口器件)介绍了有关 TDRIVE 设置的其他详细信息。
图 8-16 展示了运行中的 TDRIVE 状态机的示例。
图 8-16 TDRIVE 状态机