ZHCSPP4B June 2022 – February 2025 ADC12QJ1600-SP
PRODUCTION DATA
TMSTP+ 和 TMSTP– 差分输入可作为时间戳输入使用,根据外部触发事件相对于采样信号的时序标记特定样本。当 TRIGOUT_EN 设置为 1 以启用 TRIGOUT± 输出且 TRIGOUT_MODE 设置为 3 时,TMSTP± 输入被重新定时到内部采样时钟,并且可以通过 TRIGOUT± 输出重复执行以触发外部器件(例如激光驱动器)。也可以通过 JESD204C 接口发送 TMSTP± 输入,以标记特定的 ADC 样本。必须设置TIME_STOP_EN 才能输出时间戳数据。启用后,时间戳信号通过 JESD204C 接口发送,以代替 JESD204C 模式样本大小的 LSB(基于 表 6-15中的 N' 参数)。例如,在 JMODE 0 中,JESD204C 样本大小 (N') 为 12,因此时间戳信息在 LSB ([0]) 位的位置发送,而 12 位样本(截断为 11 位)在 [11:1] 位的位置发送。施加到 TMSTP± 的输入可以与 ADC 采样时钟异步,并与模拟输入大约同时进行采样。实际上,TMSTP± 输入充当与 ADC 内核并行采样的 1 位 ADC,而且两者通过器件的延迟时间都很匹配。必须启用 TMSTP± 输入 (TMSTP_RECV_EN),才能使用时间戳功能。