WiLink WL18xx (Wi-Fi+BT/BLE) 应用

WiLink™ 8 产品和软件提供可满足您的应用需求的完整解决方案

音频

WiLink™ 8 提供融合了一流系统专业技术的创新音频解决方案,可提供您希望从行业领导者那里获取的应用灵活性、更高的性能和更长的设计寿命。

解决方案

StreamUnlimited Cape

TI 与 StreamUnlimited 联合开发的 WiLink 8 Wi-Fi®/Bluetooth®/蓝牙智能音频多室 Cape 可与 BeagleBone Black 协同提供一个精准多室音频同步平台。

 
  • 多个扬声器/Cape 之间实现超精准音频多室同步
  • StreamUnlimited 软件开发套件 (SDK) 支持一组丰富的在线音乐服务、UPnP、Airplay® 音频接收器、GStreamer 等。
  • 2.4 GHz 频带上的 Wi-Fi 双频带支持(具有 2x2 MIMO)以及 5 GHz 频带上的天线分集
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/蓝牙智能共存和多角色 AP/站支持
  • 立体声 ADC/DAC 支持 - 板载立体声 ADC/DAC 和线路输入/输出连接器
  • 具有 TI Sitara™ AM335x 处理器
单击此处了解音频多室 Cape 参考设计
WiLink 8 网状解决方案

TI 的 802.11s WiLink 8 网状解决方案无需额外添加设备或线路即可扩大覆盖范围,是出色的音频解决方案。我们的网状解决方案可轻松为新设备或以前超出范围的设备添加连接,而且完全无需接入点。

  • 更大的范围
  • 强大的可靠性
  • 轻松实现
  • 节点之间自动路径优化
  • 自愈能力(如果其中一个节点断开连接)
  • 在 20us 内实现时间同步
  • 免费下载

了解更多信息

演示

WiLink™ 8 音频演示套件

WiLink 8 音频演示套件将演示德州仪器 (TI) 与 StreamUnlimited 合作提供的音频解决方案。该套件包含一对基于 Sitara™-BeagleBone Black 板和连接至立体声扬声器的 StreamUnlimited 多室 WL1837MOD Cape。该音频解决方案具有超精准音频同步、多室功能并支持在线音乐服务、UPnP 等。该设计还经过了 Apple Airplay™ 认证并支持 Google Cast™ 音频。

 

使用网状网络的 WiLink™ 8 音频演示套件

此网状网络音频演示套件用于演示多室音频解决方案,采用了扬声器之间彼此连接的方式,而无需再通过接入点连接每个扬声器。通过音频同步来提供无缝聆听体验。此设计将单个蓝牙 A2DP 音频输入流作为源,可实现与所有已连接扬声器的同步播放。

了解更多信息

 

工业自动化

工业市场中有很多利用无线连接的机会,尤其是因为新平台可引发传统工业物联网 (IIoT) 思维的巨大变革,使得对标准电缆的需求已成为过去式。

适用于工业自动化的 WiLink8 解决方案的主要特性:

  • 高达 100 Mbps 的 Wi-Fi TP (UDP),支持 MIMO 和 MRC
  • 完全认证的模块:FCC/CE/IC/Telec
  • 工业温度模块:-40°C 至 85°C
  • 包含 Sitara™ AM335x/AM437x 处理器和其他内容的软件和硬件包
  • 一流的稳健性 – 可连续工作 10 天
适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 解决方案

TI 和 Element14 联合开发了用于 BeagleBone Black 的组合型 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee® 和 NFC Cape。适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 具有 WiLink WL1837MOD 以及 TI CC2530 SoC,从而将 Wi-Fi、Bluetooth 和 802.15.4 全部融入一个便捷的 Cape 中!它的特色在于:

  • 2.4GHz 频带上的 Wi-Fi 双频带支持(具有 2x2 MIMO)以及 5GHz 频带上的天线分集
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/蓝牙智能共存和多角色 AP/站支持
  • 对 IEEE 802.15.4、Zigbee 和 RF4CE 的支持
  • 包含动态 NFC 应答器(需要天线)
  • 采用 TI 的 SmartConfig™ 技术

了解有关 Element14 社区的更多信息

 
WiLink 8 网状解决方案

TI 的 WiLink™ 8 网状解决方案基于 802.11s Wi-Fi 网状规范。WilLink 网状网络无需额外设备或连线即可扩展覆盖范围,适合各种各样的应用,包括用于工业和工厂自动化。

  • 范围扩展
  • 完全消除对 AP 的需求
  • 节点之间自动路径优化
  • 自愈能力(如果其中一个节点断开连接)
  • 支持网状 AP 和网状网关模式,从而增大范围和灵活性
  • 第 2 级桥接支持
  • 提供网络分析工具
  • 甚至在很大区域(例如太阳能转化场)中优化了所有设备之间的连接

了解更多信息

 
Sitara AM335x 基于处理器的 BeagleBone Green Wireless

SeeedStudio BeagleBone Green Wireless 由 BeagleBoard.org 与 Seeed Studio 联合开发。这款全新的 BBGW 在 BeagleBone Black 开源硬件设计的基础上添加了两个 Grove 连接器,从而能够更轻松地连接到一系列 Grove 传感器。它是来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 蓝牙低功耗 (BLE) 开发板。只需一根 USB 电缆,便可在 10 秒内启动 Linux 并在 5 分钟内开始开发。

主要特性

  • 来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 蓝牙低功耗 (BLE) 开发板
  • 内置 2.4 GHz TI WLinkTM8 模块,采用双天线解决方案
  • 板载芯片天线
  • 兼容 IEEE 802.11b/g/n
  • 经 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证
  • 支持 AP+STA 通信模式
  • 符合蓝牙高级音频分发配置文件 (A2DP)
  • 支持 MRAA 库

了解有关 BeagleBone Green Wireless 的更多信息

 

楼宇自动化

WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth 功能网关提供对互联网或云的可靠连接和持续访问。该网关让楼宇和家庭联网设备可运行必要的应用程序来进行监视和控制(例如恒温器、控制面板、智能电网仪表、摄像头和其他联网设备)。

适用于楼宇自动化的 WiLink 8 的主要特性:

  • 通过 Zigbee/6LoWPAN 实现属性兼容(硬件和软件)
  • 采用 Bluetooth 低耗能的网关
  • HomeKit 认证的 SDK(采用 Sitara AM335)
  • 多种配置模式
  • 完全认证的模块:FCC/CE/IC/Telec
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/蓝牙智能共存和多角色 AP/站支持
  • 板载 ZigBee 802.15.4 支持
适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 解决方案

TI 和 Element14 联合开发了用于 BeagleBone Black 的组合型 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee® 和 NFC Cape。适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 具有 WiLink WL1837MOD 以及 TI CC2530 SoC,从而将 Wi-Fi、Bluetooth 和 802.15.4 全部融入一个便捷的 Cape 中!它的特色在于:

  • 2.4GHz 频带上的 Wi-Fi 双频带支持(具有 2x2 MIMO)以及 5GHz 频带上的天线分集
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/蓝牙智能共存和多角色 AP/站支持
  • 对 IEEE 802.15.4、Zigbee 和 RF4CE 的支持
  • 包含动态 NFC 应答器(需要天线)
  • 采用 TI 的 SmartConfig™ 技术
  • 多个 Cape 之间实现超精准音频同步

了解有关 Element14 社区的更多信息

 
WiLink8 网状解决方案

WiLink™ 8 网状解决方案基于 802.11s Wi-Fi 网状规范。网状网络无需额外设备或连线即可扩展覆盖范围,适合各种各样的应用,例如用于楼宇自动化的智能电网仪表和设备。

  • 范围扩展
  • 完全消除对 AP 的需求
  • 节点之间自动路径优化
  • 自愈能力(如果其中一个节点断开连接)
  • 支持网状 AP 和网状网关模式,从而增大范围和灵活性
  • 第 2 级桥接支持
  • 提供网络分析工具
  • 为所有设备(例如,室内和房屋周围的监控摄像头)提供最佳连接和网络覆盖

了解更多信息

 
Sitara AM335x 基于处理器的 BeagleBone Green Wireless

SeeedStudio BeagleBone Green Wireless 由 BeagleBoard.org 与 Seeed Studio 联合开发。这款全新的 BBGW 在 BeagleBone Black 开源硬件设计的基础上添加了两个 Grove 连接器,从而能够更轻松地连接到一系列 Grove 传感器。它是来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 蓝牙低功耗 (BLE) 开发板。只需一根 USB 电缆,便可在 10 秒内启动 Linux 并在 5 分钟内开始开发。

主要特性

  • 来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 蓝牙低功耗 (BLE) 开发板
  • 内置 2.4 GHz TI WLinkTM8 模块,采用双天线解决方案
  • 板载芯片天线
  • 兼容 IEEE 802.11b/g/n
  • 经 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证
  • 支持 AP+STA 通信模式
  • 符合蓝牙高级音频分发配置文件 (A2DP)
  • 支持 MRAA 库

了解有关 BeagleBone Green Wireless 的更多信息

 

医疗

有线医疗设备已经彻底转向无线医疗设备。该转变将改善患者护理,并将可提高患者移动性并使医疗专业人员更易于访问患者数据的创新产品推向市场。

  • WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙/蓝牙低耗能组合连接模块提供一种理想的无线解决方案,这种解决方案可与各种处理器良好协作,可用于功率和尺寸受限的应用。
  • WiLink 8 模块是通过 FCC/IC/CE/Telec 认证的模块*,具有集成的射频和功耗管理功能,可减少对无线专业知识的需求
  • 德州仪器 (TI) 是许多客户的首选供应商,能确保长久供应。10 年有保障的供应,满足海量需求
  • WL1807MOD 和 WL1837MOD 上的 5GHz 多样性支持
适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 解决方案

具有适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 和 Beagle Bone Black 的评估平台。此 Cape 确保:

  • 2.4GHz 频带上的 Wi-Fi 双频带支持(具有 2x2 MIMO)以及 5GHz 频带上的天线分集
  • Wi-Fi/Bluetooth (A2DP)/Bluetooth 低耗能共存和多角色 AP/站支持

了解有关 Element14 社区的更多信息

 
WiLink 8 网状解决方案

TI 的 WiLink 8 网状解决方案基于 802.11s Wi-Fi 网状规范。网状网络无需额外设备或连线即可扩展覆盖范围,适合各种各样的应用,例如联网和分布式医疗器械。

  • 完全消除对 AP 的需求
  • 节点之间自动路径优化
  • 自愈能力(如果其中一个节点断开连接)
  • 支持网状 AP 和网状网关模式,从而增大范围和灵活性
  • 第 2 级桥接支持
  • 提供网络分析工具
  • 所有设备(例如,患者监护设备)可方便访问网络并可在设备本身之间进行通信

*我们具有已认证的模块,并随附 MPE(最大容许辐射量)报告(距离人体组织 20cm)以及所有传导/辐射检测。客户将必须对模块运行 SAR 以使其与人体组织的距离小于 20cm;由于此认证局限于系统级别,因此只能对最终产品进行此认证。

 
Sitara AM335x 基于处理器的 BeagleBone Green Wireless

SeeedStudio BeagleBone Green Wireless 由 BeagleBoard.org 与 Seeed Studio 联合开发。这款全新的 BBGW 在 BeagleBone Black 开源硬件设计的基础上添加了两个 Grove 连接器,从而能够更轻松地连接到一系列 Grove 传感器。它是来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 蓝牙低功耗 (BLE) 开发板。只需一根 USB 电缆,便可在 10 秒内启动 Linux 并在 5 分钟内开始开发。

主要特性

  • 来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 蓝牙低功耗 (BLE) 开发板
  • 内置 2.4 GHz TI WLinkTM8 模块,采用双天线解决方案
  • 板载芯片天线
  • 兼容 IEEE 802.11b/g/n
  • 经 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证
  • 支持 AP+STA 通信模式
  • 符合蓝牙高级音频分发配置文件 (A2DP)
  • 支持 MRAA 库

了解有关 BeagleBone Green Wireless 的更多信息

 

汽车连接解决方案

TI 现在通过 WiLink 8Q 解决方案提供更高一级的车载互联体验

WiLink 8Q 打造出包含 Wi-Fi、蓝牙、蓝牙低耗能和 GNSS 等多种连接方式的高性能汽车信息娱乐组合连接解决方案。

单芯片汽车连接
利用汽车级单芯片多技术产品,轻松添加 Wi-Fi、蓝牙、蓝牙低能耗和/或 GNSS,以打造互联汽车。WiLink 8Q 平台还提供针对 QNX、Linux 和 Android™ 操作系统的软件支持。
功能强大的可扩展产品系列

WiLink 8Q 是一个可以全面扩展的平台,支持纯蓝牙连接到 Wi-Fi + 蓝牙及 Wi-Fi + 蓝牙 + GNSS 组合连接,并且所有组合均具有完整的软件复用功能。该解决方案可与多种处理器兼容,它是经过优化的配套器件,适用于 TI 汽车处理器“Jacinto 5”和“Jacinto 6”。

功能齐全的解决方案

WiLink 8Q 具有包括 Wi-Fi CERTIFIED® Miracast™ 在内的高级功能,支持车载多媒体视频流、蓝牙免提电话和 A2DP 立体声。我们的技术支持从多个智能手机/平板电脑到车载系统同时共享和观看跨屏内容,也支持轻松配对设备和对传感器进行有线替代。此外,WiLink 8Q 可同时运行 GPS 和 GLONASS,从而提高驾驶员与卫星连接的可能性和速度,特别是在建筑物或其他结构限制了卫星可见度的“都市峡谷”区域。

注意请通过以下联系方式进一步咨询有关汽车连接的信息: