ZHCUAV6A
November 2021 – March 2023
AWR2944
商标
1
设置说明
1.1
浏览器设置(仅限首次)
1.2
毫米波器件设置
1.3
串行端口设置
2
配置选项卡
2.1
平台
2.2
SDK 版本
2.3
天线配置(方位分辨率 - 度)
2.4
处理链
2.5
所需配置
2.6
频段 (GHz)
2.7
场景选择 - 理想距离分辨率
2.7.1
帧速率 (fps)
2.7.2
距离分辨率 (m)
2.7.3
最大不模糊距离 (m)
2.7.4
最大径向速度 (m/s)
2.7.5
径向速度分辨率 (m/s)
2.8
场景选择 - 理想速度分辨率
2.8.1
帧速率 (fps)
2.8.2
径向速度分辨率 (m/s)
2.8.3
最大径向速度 (m/s)
2.8.4
距离分辨率 (m)
2.8.5
最大不模糊距离 (m)
2.9
场景选择 - 理想距离
2.9.1
帧速率 (fps)
2.9.2
最大不模糊距离 (m)
2.9.3
距离分辨率 (m)
2.9.4
最大径向速度 (m/s)
2.10
绘图选择
2.10.1
散点图
2.10.2
距离曲线
2.10.3
噪声曲线
2.10.4
距离方位热图
2.10.5
距离多普勒热图
2.10.6
统计
2.11
用户选定配置
2.11.1
将配置发送到毫米波器件
2.11.2
将配置保存至 PC
2.11.3
重置选择
3
绘图选项卡
3.1
X-Y 散点图
3.2
多普勒距离图
3.3
距离曲线
3.4
CPU 负载
3.5
距离多普勒热图
3.6
距离方位热图
3.7
3D 散点图
3.8
显示参数
3.8.1
分析参数
3.8.2
场景参数
3.8.3
线性调频脉冲/帧参数
3.9
实时调优
3.9.1
来自同一物体的组峰值
3.9.2
静态干扰消除
3.9.3
距离检测阈值(0dB 至 100dB)
3.9.4
多普勒检测阈值(0dB 至 100dB)
3.10
高级命令
3.10.1
有关距离和角度偏差补偿配置的特别说明
3.11
绘图设置
4
高级选项
4.1
从 PC 加载配置
4.2
获取版本
4.3
RCS
4.3.1
所需雷达截面(平方米)
4.3.2
所需 RCS 的最大距离 (m)
4.3.3
最大不模糊距离时的 RCS(平方米)
4.4
并发记录来自毫米波器件的已处理流
5
疑难解答
5.1
控制台消息:器件返回的错误
5.2
串行端口状态消息:未切换到“硬件已连接”或两个端口均未显示
5.3
控制台消息:sensorStart 消息未发送到主机
5.4
绘图和帧速率警告
5.5
配置成功,但绘图未更新
6
定制毫米波演示可视化工具
修订历史记录
1.3
串行端口设置
执行以下步骤之前,请遵循前面所述的首次设置说明。
如果毫米波器件通过 USB 电缆连接到运行该应用程序的 PC,则可以使用 Windows PC 上的设备管理器找到以下 COM 端口(请参阅
图 1-2
)。
XDS110 Class Application/User UART:这是命令行界面 (CLI) 运行各种演示的端口。该端口称为 CFG_port。
XDS110 Class Auxiliary Data port:这是 PC 接收毫米波演示中处理链所生成二进制数据的端口。该二进制数据包含检测到的物体列表及其属性(距离、多普勒、角度等等)。该端口称为可视化端口或 DATA_port。
图 1-2
设备管理器端口
在浏览器应用程序中,导航至“Menu”>“Options”>“Serial Port”,然后在弹出窗口中设置 COM 端口,如下所示(请参阅
图 1-3
)。
CFG_port:使用
XDS110 Class Application/User UART
的 COM 端口号并设置波特率:115200
DATA_port:使用
XDS110 Class Auxiliary Data Port
的 COM 端口并设置波特率:如果 SDK 为 4.3 或更低版本,则 AM273X 使用 892857,AWR294X 使用 852272。如果 SDK 为 4.4 或更高版本,则 AM273X 和 AWR294X 均使用 3125000。这需要通过在“Baud Rates”下拉列表中选择“custom”并设置所需的值(最大值:3125000)。请注意,传感器应处于停止或重启状态,从而使更改生效。可视化工具通过 CLI 端口与传感器通信,从而将其配置为用户在该对话框中提供的波特率。
图 1-3
应用程序中的串行端口配置
点击“Configure”按钮,控件应返回主浏览器窗口。
此时,该应用会自动尝试连接到目标器件(毫米波传感器)(请参阅
图 1-4
)。
图 1-4
配置正确端口时的 COM 端口状态
如果该应用程序未连接到 CFG_port 或连接失败,请点击该应用程序的左下角,尝试连接至目标器件(请参阅
图 1-5
)。如果毫米波 SDK 为 3.3 或更低版本,仅当配置传感器并发送检测到的物体后,DATA_port 才会显示已连接。如果毫米波 SDK 为 3.4 或更高版本,当端口有效时,CFG_port 和 DATA_port 都将显示已连接。
图 1-5
端口未连接时的 COM 端口状态