ZHCUAU3J January 2018 – March 2024
流地址生成器 (SA) 是一个多维偏移计算引擎。使用深度嵌套循环计算多维偏移需要花费 CPU 周期。当前的 C7000 型号最多提供四个地址生成器,分别名为 SA0、SA1、SA2 和 SA3,用于计算最多六个维度的偏移量。SA 可与加载/存储指令结合使用。
对 SA 进行编程类似于对 SE 进行编程。区别在于 SA 仅提供地址偏移,而 SE 提供实际数据。