ZHCUAU3J January 2018 – March 2024
若要使用自包含运行时支持构建流程来使用自定义选项重建库,需要以下工具:
更多相关信息,请访问 GNU 网站 (http://www.gnu.org/software/make)。早期版本的 Code Composer Studio 中也提供了 GNU make (gmake)。一些适用于 Windows 的 UNIX 支持包中也包含 GNU make,例如 MKS Toolkit、Cygwin 和 Interix。从命令提示窗口执行以下命令时,Windows 平台上使用的 GNU make 应该会明确报告“此程序是为 Windows32 构建的”:
gmake -h
所有这三个程序都作为 CCS 5.1 的非可选功能提供。如果您使用的是早期版本的 CCS,它们也可以作为可选 XDC 工具功能的一部分获得。
mklib 程序会按照以下顺序查找这些可执行文件:
如果您从命令行调用 mklib 程序,并且这些可执行文件不在您的路径中,则您必须对环境变量 CCS_UTILS_DIR 进行设置,以使 getenv("CCS_UTILS_DIR")/bin 包含正确的程序。